非常信号灯(懐中電灯付)のレビュー

平均満足度 4.26 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。ほとんどの車種に加工なしで搭載できる3Wayアジャスト構造になっています。LEDを9灯使用しており夜間の安全性を追求しております。底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用することが可能です。点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-23
用途:
主に車検時
対象商品:
52242374

発煙筒は使用期限があるため、車検時に指摘を受けることがあります。この商品があれば電池を入れ替えるだけで使い続けることができます。車検時に慌てて買いに行かなくて済みます。

2023-01-22
用途:
発煙筒の代わりに。

1年もせず、車のダッシュボード内で折れていました。圧迫するような事もなくはいっていてです。気がついたのが万が一の時じゃなくて良かった。何かしら強度不足品だったのでは?

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ドアポケット、グローブボックス等の、他の物品の収納等により直接確認できなくなるおそれのある箇所には設置しないようお願いいたします。

2020-06-19
用途:
車の車検時
対象商品:
52242374

車検も問題なしでした。
有効期限を指摘されることもない。
電池の残量確認は自己責任で!

有限会社テクニカルエアサービス 様2018-03-13
用途:
バイクの非常用に
対象商品:
52242374

バイクのツーリング用に非常携帯品として良いと思います。
LEDの常時点灯ライトがついているので夜間の故障箇所の点検にも最良かと思います。購入時の動作確認用電池が消耗していて動作しませんでした?、別途アルカリ単四電池2本の用意が必要です。お気をつけて!

2018-02-05
用途:
非常時の警告用と懐中電灯代わりに
対象商品:
52242374

非常信号灯と懐中電灯機能が一緒になり、非常時のみならず、灯りが欲しい探し物時等にも重宝しそうで購入しました。全体には満足ですが、懐中電灯のライトが想像より少し弱かったのと、非常信号灯は本体下部を回すタイプですが、エーモンのこのタイプは、接触不良起こしやす感じだったので、懐中電灯と同様のプッシュスイッチが好ましいです。

2018-02-03
用途:
車載用
対象商品:
52242374

非常灯だけでなく、懐中電灯としても使えるのが良いです。特に、モノタロウ特価の日に購入した場合、他では購入できない値段で非常灯が購入できる点、大変お得だと思います。ただ、持ち手が太く、発煙筒ホルダーに差し込めないため、ダッシュボードの中に保管しなければならない点が、残念に思います。。

2018-01-08
用途:
車検整備のため
対象商品:
52242374

車検を迎え、期限切れの発煙筒を置き換えるために購入しました。
軽自動車の為、最も細いサイズにする際に頭部を捻ってオフセットさせるのですが、思ったより力を入れる必要があり(実際には取れたりしませんが)「モリッ」と取れそうな気がして怖い作業です(笑)。もちろん力任せは厳禁ですが。
ちゃんと純正位置に装備できました。作業灯としても使用できそうで有用です。お勧めいたします。

1人が参考にしています
2018-02-14
用途:
車の常備品
対象商品:
52242374

車検の必需品です。発煙筒は使用期限がありますが、これば電池さえ交換していれば永久に使用できます。また、懐中電灯にも使用できて無駄になりません。

1人が参考にしています
2018-03-05
用途:
発煙筒の代わりに購入
対象商品:
52242374

スズキキャリー(DA63T)の発煙灯の消費期限が切れたので次の車検のために購入。残念ながら、筒の透明プラスティックカバーを取り外しても、ホルダーに固定する事が出来ませんでした。真ん中の部分は細くても両サイドが太いため、ダッシュボックスに当たって差し込む事ができませんでした。細身の物を作って頂ければありがたいです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせていただきます。

2018-04-27
用途:
非常発煙筒の期限切れ交換

非常発煙筒が、期限が切れたので、電池式に交換した。懐中電灯の機能が有るので、何かの時には役立ちそうです。

2018-02-26
用途:
自動車用保安部品

既存の発煙タイプから、交換。車種BMW-Z4-E85。ホルダに対し少し細いが、脱落は無し。
電灯の機能もあり、実用性は高い。

2018-03-25
用途:
車の発煙筒期限切れ交換用
対象商品:
52242374

これまでは非常時の対処用として懐中電灯も車載していましたが、これにすることで兼用できるため助かりました。

2018-02-05
用途:
軽自動車の保安部品
対象商品:
52242374

底が磁石になってて使い勝手がいいです。懐中電灯としても使えますので有り難いです。

せせらぎはりきゅう院 様2017-10-14
用途:
車に常備
対象商品:
52242374

間もなく車検が来る車の非常灯は、昔ながらの発煙筒でしたが、期限切れが近かったこと、どこの車検工場でもLED式のものを勧められるので、どうせなら非常信号機能だけでなく、懐中電灯機能が付いていることに魅力を感じ購入しました。ほとんどの工場では、LED非常灯機能だけで、約1,000円するので、価格にも満足です。

1人が参考にしています
合資会社松村商店 様2017-12-25
用途:
非常信号灯として使う
対象商品:
52242374

磁石付き、ライト付きで夜間のパンク時、重宝すると思います。。

ハママツデントサービス 様2017-11-24
用途:
車検時
対象商品:
52242374

特に問題なく使用できました。
通常の発炎筒だと5分間しかもたないので、こちらの商品を薦めています。
懐中電灯としても使用できるので便利だと思います。

2017-12-12
用途:
車検用
対象商品:
52242374

発煙筒は有効期限があるのが、こちらは電池の管理でよいし海中電灯として使えるので便利、
非常灯としての使用はないため性能は不明。

2017-09-08
用途:
車検対応用
対象商品:
52242374

発煙筒の代用に購入しました。
「使うことなく有効期限切れで廃棄するのは勿体ない」と、ずっと思っていたところ、本商品を知り、早速購入しました。
乾電池も安く購入できる昨今、予備電池を一緒に車に載せておけば、非常時以外でも懐中電灯として安心して気軽に使用でき、とても便利です。

1人が参考にしています
2017-11-03
用途:
車検時交換
対象商品:
52242374

普通に懐中電灯としても使えます。
もう1台もこれにするつもり

2017-10-27
用途:
危険箇所に停車時
対象商品:
52242374

車内のホルダーにピッタリ収まりました。
視認性はかなり良さそうです。