ガーデンスプレーのレビュー

平均満足度 4.03 (361件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガーデンスプレー モノタロウ
モノタロウ
1,398 / 税込 1,538
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。 【用途】庭木の散水、消毒剤の散布に。
361件中 301~320件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-30
用途:
ルームクリーニング
対象商品:
61084372

全然使える。
電池式のよりも噴射のパワーがある。長時間がパワーは保てないけど、十分かな。
肩掛けのひもが安っぽく弱いのが改善できれば尚

2018-03-24
用途:
庭の除草剤撒き様に
対象商品:
61084372

安くて、シンプルで、使い安いです!ノズルの長さがもうちょっと長ければ、最高です。ノズルの根元に、手動式ですが、レバーで、ON/OFF/連続と切り換えれます。良い買い物をしました。

5人が参考にしています
2017-11-03
用途:
植木の水遣り
対象商品:
61084388

4リッターの他のメーカーを使っていましたが、大き目の物を探してこの大きさが使いやすいと思い購入、縦に大きくなく使い勝手も良い。

2020-08-10
用途:
農薬散布
対象商品:
61084372

握りの部分に縦にひびが入ってしまい圧力をかけるとにじんできます。ゴム手袋をしているので何とか使ってきましたが,だんだん量が多くなり,安全のために使用を止めました。他の部品は大丈夫なので残念です。

2018-01-19
用途:
容量が多いので蓄圧量が多い?
対象商品:
61084397

これの1サイズ小さいものも使っていますが
容量が多いので蓄圧量が多いように感じます。
そのほうが蓄圧のポンピングの効率がいいです。

2020-08-12
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
61084372

ロック部分の裏の接合部分から水漏れ。
使用時に段々と水が腕を伝っていく始末・・。
初めて使用でコレは勘弁して頂きたい商品でした。

2018-05-08
用途:
除草剤の散布用
対象商品:
61084372

軽くて扱いやすい、パイプがもうすこし長いとよいです。

1人が参考にしています
2020-06-05
用途:
家庭菜園等
対象商品:
61084372

家庭菜園でも使いますが、エアコンのアルミフィンの洗浄に使えないか試してみたい。

2017-10-10
用途:
薔薇の消毒
対象商品:
61084372

継ぎ手やスイッチなどからの消毒液の漏れは皆無で噴出量が多く
従来使っていた物より作業時間が大幅に短縮できて喜んでいます。

2020-03-29
用途:
当たりハズレがあるように
対象商品:
61084397

前の黒赤のを使ってて、圧も十分かかり納得する使用耐用回数だったのでポンプ部分の調子が悪くなったのでこれに新調したが、当たりハズレがあるのか、あまり圧がかからない。前のはかなり細かい霧状になっていて調子が良かったが、圧が上がらないのとノズル先端の調子なのか霧状とは程遠い状態で噴霧されるのですぐに内容物が無くなってしまう。ハズレをひいたみたいです。

2人が参考にしています
2017-10-21
用途:
園芸の水やりに
対象商品:
61084372

大体満足ですが、あえて言わせてもらうと、噴出水量の調整が出来ません。レバーを少し握っても、いっぱいに握っても出る量は同じ。レバーの握り具合に応じて噴出量の調整が出来たら完璧ですね。

2017-10-12
用途:
薬剤散布
対象商品:
61084372

あまり大きくなく、使い勝手のよい製品だとおもいます。
しいていえばノズルがのぴればもっと良かったとおもいます。

2019-11-23
用途:
除草剤の散布用で使用
対象商品:
61084372

ハンドルがスカスカで圧力がかからない不具合で交換。交換後は正常に使用できている。耐久性は不明。他の方のレビューどおり、ホースが固くノズルが短いため少し不便だが想定範囲内でした。値段相応だと思います。

1人が参考にしています
2019-06-26
用途:
薬品散布
対象商品:
61084397

品物には問題なく満足していますが、同梱説明書に付属品の説明記載がありませんでした。交換用ノズルの様に思いますが、用途が違うノズルなのか、交換用なのかわかりません。Oリングはホース接続部の交換用だと思いますが、こちらも記載が無いので、付属品の説明をしっかり記載してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2019-07-19
用途:
家庭菜園の防除
対象商品:
61084397

できれば、ポンプの使用頻度を下げて欲しい、作業する間に圧力が直ぐに無くなる。

ヨシカワ 様2018-06-01
用途:
雑草の除草
対象商品:
61084372

部品の詳細な取扱説明があるとよい。除草するのに倍率表があるとよい

2019-09-11
用途:
農作業時
対象商品:
61084372

2個買ったら1個ホースのジョイント部分から水漏れしており大変だった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2019-06-14
用途:
除草剤散布
対象商品:
61084372

当方モノタロウのガーデンスプレーを新旧両方の製品を使用しています。安価な価格設定ですので、短期的な使用にはいいと思います。しかし、長期的にはOリングなどのゴム部品が劣化して圧力が漏れて使用できなくなります。問い合わせでは補修部品を扱っていないとの回答でした。他のメーカーではOリングの補修部品やOリングセットなどを提供しています。しかしながら、モノタロウで取り扱っている各社Oリング部品があり、品番が分かりませんが、実測で近いものを購入し補修できるのではないかと思います。他社同様、補修部品をラインナップする、または劣化しやすいOリングなど補修できるよう部品の仕様を明記するなどの改善を希望します。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討致します。

2017-11-24
用途:
薬剤散布
対象商品:
61084372

とても安くて、使い勝手のよい製品だとおもいます。
しいていえばノズルがのぴて、壊れにくければ
もっと良いとおもいます。

中村商会 様2019-07-08
用途:
畑の肥料とかに使用
対象商品:
61084372

以前使っていたモノタロウ製のガーデンスプレーが使えなくなり購入チョット仕様が変わっているのかしっかりした気がします 以前は何かキャシャですぐに壊れそうでしたが2年位かな壊れました単純な構造なのに圧が掛からなくなり使えず再度購入です耐久性が良ければ大変良い物です