ガーデンスプレーのレビュー

平均満足度 4.03 (361件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガーデンスプレー モノタロウ
モノタロウ
1,398 / 税込 1,538
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。 【用途】庭木の散水、消毒剤の散布に。
361件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-05
用途:
除草剤,殺虫剤,殺菌剤散布別に購入

1つのスプレーで除草剤,殺虫剤,殺菌剤を使用するといろいろな事が起こる可能性があるので別々に散布できるように複数購入しました。安価ですがしっかり蓄圧できて農薬散布できます。

2人が参考にしています
大蔵工務店 様2024-11-08
用途:
殺虫剤撒きに。

特に問題なく使用できます。
中のホースが硬いのか、割れてしまってテープで補修して使っています。
でも、それを考慮しても安いのでおすすめできる商品です。

2024-10-03
用途:
駐車場の除草

安いのでいつもこれを購入します。
駐車場の除草の際に使用します。

2024-09-29
用途:
除草剤散布

2台目です、用途によって使い分けのため、手ごろな価格で使い勝手がいい、別売で、スペアパーツもありコスパ良し。

2024-09-29
用途:
除草剤散布
対象商品:
61084388

試しに水を入れて使用してみました。
数回プッシュしただけで予想を超えた時間、水が噴射され
良い商品と思います。

2024-05-29
用途:
エアコン掃除
対象商品:
61084388

4Lのものは以前2個買い求め いまも問題なく使用しています。今回の5Lは初めて買いましたが、圧力がかからず 返品。次に送られてきたのも 運悪く同じ症状でした。チャットで 次回発送分は倉庫で 水を入れて検収してOKになったものを お願いした。早速 届いたものは 少しパイプの中が濡れてたので期待した。期待通り 圧力がかかって満足しました。モノタロウブランドは交換もすぐにできるし、満足しています。この種のガーデンスプレーは、用途が色々で重宝しています。

4人が参考にしています
黒繁商店 様2024-09-02
用途:
洗浄用の洗剤に使用
対象商品:
61084372

いろんな物の洗剤の噴霧として使用しております。なんと言ってもコスパの凄さで予備も準備しております。

2024-08-16
用途:
植物の消毒時
対象商品:
61084388

容量も大きく、安定して噴霧ができて、扱い易いです。
コスパも大変良いと思います。
しかし、高所への噴霧が困難な状況もあるので、延長ノズルだと、もっと良いと感じました。

2025-06-30
用途:
除草剤の散布
対象商品:
61084388

値段とサイズが丁度良く、気に入っています。耐久性はまだ分かりません。

2024-08-23
用途:
コスパがいいです。家庭菜園で使うには十分な品質です。
対象商品:
61084372

コスパがいいです。家庭菜園で使うには十分な品質です。

相沢工房 様2024-06-19
用途:
除草作業
対象商品:
61084372

噴霧の勢いも良く薬剤がの拡がり方も丁度良かった。
4Lのサイズも私が使う分には適切な量で申し分有りませんでした。
価格が安いので助かりました。

2024-07-09
用途:
除草剤散布
対象商品:
61084397

耕作放棄地の除草には、エンジン付きの背負い動噴を使っていますが、自宅裏庭の除草は、この商品と同じ仕組みの4L蓄圧式をずっと使っていました。
ただ、4L用に4Lの薬剤を入れて散布すると、タンク内の空気溜まりが少ないため、蓄圧するためのピストン押し下げ作業がすぐに発生するし、散布途中でも何度か発生します。
タンクの総体積は、2Lのペットボトル2本分強ですので噴出圧力の低下も早いのは仕方なく、それじゃぁ、4Lを散布するのに7Lタンクを使えば7分の3以上の蓄圧スベースが最初から確保でき、そのほうが少しは良いだろうと7Lを購入し、さっそく4Lの薬剤を散布しました。結果、思った以上に最初の蓄圧で長い間、安定して噴霧作業が確保でき、散布作業の効率が良くなりました、それと4Lタイプより、蓄圧作業が高い位置で行えるので腰をかがめる体勢もきつくなくなり、蓄圧作業が楽になりました。

12人が参考にしています
株式会社THREE'STECHNO 様2024-07-31
用途:
敷地内の除草剤散布
対象商品:
61084388

容量が丁度良いのと圧力かけが容易にできます。ハンドルが使い易い

2024-06-16
用途:
除草作業
対象商品:
61084372

特段問題なく使用できます。モノタロウブランド15%オフの時に買えば他の製品以上のコスパになるかと思います。

2024-08-30
用途:
除草剤散布時
対象商品:
61084397

以前は他メーカーの4Lを使用していましたが、半年程度で本体から液漏れ。
安い商品だったので保証もないことから買い替えました。
4Lだとすぐなくなるので今回は7Lを購入。これが正解でした。
以前より広範囲に散布できるし、持ち運びも便利。
あとはどの位の期間しようできるかですね。

2024-04-22
用途:
農薬の散布
対象商品:
61084372

不良もなく希釈した4Lの除草剤を撒くことができました。
安全弁もきちんと作動し、また使用中に圧が漏れることもなく特に使用感に不満もありません。
質感などは値段なりで、耐久性も倍以上する他社の噴霧器と比べてしまえばあまり高くはなさそうな感じではありますが、自宅の庭で使う程度であれば全く十分な性能ですので、あまりこだわりがなく50㎡以下までの庭などで安い噴霧器をお求めなら十分かと思います。

1人が参考にしています
2024-07-24
用途:
壁紙の下地の調整
対象商品:
61084372

今までは、蓄圧じゃ無いスプレーを使用していましが、
蓄圧式にしてだいぶ効率が上がったと思います。

2024-05-18
用途:
除草剤等の散布に使用しています。
対象商品:
61084372

加圧式なのでコンパクトで使い勝手が良い。耐久性は今後の使用次第なので不明です。

GOODNEEDS 様2024-04-23
用途:
お風呂のカビ取りをまくとき
対象商品:
61084372

使いやすくて収納もしやすいです。
作業効率がすごくあがりました。

2024-01-03
用途:
エアコン洗浄
対象商品:
61084372

噴霧器ですが、エアコン洗浄のために購入しました。 交換ノズルも付属していて問題なく使用できました。