ガーデンスプレーのレビュー

平均満足度 4.03 (361件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガーデンスプレー モノタロウ
モノタロウ
1,398 / 税込 1,538
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。 【用途】庭木の散水、消毒剤の散布に。
361件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
リュース セレクト 様2020-09-04
用途:
清掃作業
対象商品:
61084372

洗剤を容器に薄めて使用しました。今までも同じような商品を使っていましたが、それと変わらず使用できました。

カネサプランニング株式会社 様2020-09-30
用途:
除草に使用
対象商品:
61084372

市販されている除草剤(4L)が丁度入るため何回も入れたりする必要がなく、肩にかける事も出来るため4L入っていても楽に噴霧する事が出来ました。価格も手ごろな値段なので、あとは何年使用できるかだと思います。

2020-12-11
用途:
塗装作業時
対象商品:
61084372

液がたっぷり入り、細かく噴霧できて使用しやすいです

2020-08-10
用途:
除草剤散布
対象商品:
61084372

組み立ても使い方も簡単で値段も安いのでとてもお買い得でした

2020-02-23
用途:
水性プライマー塗布時
対象商品:
61084372

他社製品を色々試しましたがこちらの商品はコスパが素晴らしいです。
これからもリピーターになります。

2020-09-17
用途:
ガラス・アルミの清掃時
対象商品:
61084372

バケツで水を運び転がしてしまうと大惨事。でもこれで運んでそのままスプレーして拭く作業をするとこぼす心配もなく、少量の水で作業が済むのでいい。以前に使っていたものが壊れたので安いモノタロウの品を選択、噴霧ロッド長さが短いものがあると助かるかな。

阿部建築 様2020-08-12
用途:
倉庫敷地内の除草作業
対象商品:
61084372

低価格ながら、高品質、作業が楽で、大変助かります、

2021-06-29
用途:
除草剤散布用に
対象商品:
61084388

以前他社製品を使っていてタンクが劣化してひびが入り空気漏れを始めたので、交換のためモノタロウブランドから購入しました。到着後すぐに組み立て・散布を行ってみました。使い勝手はいいです。4Lが欠品中で5Lにしましたが、希釈率などの計算にはそのほうがよかったと思います。
これなら除草剤用・殺菌殺虫剤用・液肥の葉面散布用と3個あったほうが都合がよいと思い、さらに2個追加注文です。
グリップなど何種類か色違いがあると使い分けるのにいいなと思いましたが、この品質でこの値段です。贅沢は言えませんね。

有限会社ナカムラセンイ 様2020-10-21
用途:
薬品散布
対象商品:
61084372

除草剤や、コンクリート強化剤等の薬品散布で使用しております。
平面に散布するときには、付属のフラットノズルが重宝しております。
噴霧状態も良好で、本体が少し透けて見えるので、散布液の残量も確認しやすいです。
大きさも丁度良く、広い場所の散布でも、適宜休憩を挟めるのと、散布後に薬品が容器内に残る量が限られているので、無駄が少なくて済みます。
付属のノズルの長さも丁度良く、作業しやすいです。長すぎると狭い箇所では、ノズルが引っ掛かり取り回しがしにくくなりますが、丁度良い長さです。

1人が参考にしています
原井清美 様2020-09-09
用途:
趣味
対象商品:
61084388

エアコンのフィンの汚れ掃除に使えればいいな。
そう思って 買ってみました。
いざ掃除をしてみると なかなかこれが役立ちました。
おかげで綺麗になりました。

2020-08-28
用途:
果樹への農薬散布
対象商品:
61084388

安価で構造がシンプルでコストパーフォーマンスに優れていると思います。

オペラ・パフォーマンス 様2021-10-14
用途:
洗車
対象商品:
61084372

車の鉄粉除去剤の噴霧に使ってます。
満遍なく噴霧出来るので良いです。
もう少し霧が細かく出るともっと良いと思います。

2021-07-21
用途:
除草剤の散布
対象商品:
61084388

軽い、工進の電池式から買い替え、電池式よりパワーあり、労力も想定したほど要らない
5Lを買ったが、7Lの容器に5Lを詰めた方が、使い勝手がよさそう、安いので、近いうちに
7Lを購入予定。
ただし、噴射状態を維持するストッパーが1日で壊れたので、☆4つ。

2022-12-02
用途:
エアコンの洗浄
対象商品:
61084397

届いて初めて使った時点で正常に使えない。タンク内の吸い上げパイプが割れてました。返品してもまた同様なものが送られて来る可能性があるので自分で修理して使いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

有限会社山下重機建設 様2022-07-07
用途:
水散布時
対象商品:
61084372

この商品5個中4個がグリップのところより水漏れあり
使えない商品です もし農薬散布なら手から足 服がびちょぴちょになります
危ない商品です ばらしてみると すべてのOリングが変形 使えない商品でした
購入はおすすめできません

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

2020-08-27
用途:
型枠の剥離剤散布
対象商品:
61084397

吹き口が扇状に出てくれるので広い面の散布に最適でした 価格も安く壊れたらまた買い替えます

有限会社吉水商会 様2021-08-20
用途:
除草
対象商品:
61084397

大変使いやすいです。楽に作業が出来ます。
嬉しいです。

2020-08-12
用途:
植物への利用
対象商品:
61084372

購入して1年経過しましたが、劣化せず運用できています
製品の保管環境は室内、太陽の紫外線が当たらない利用をしています
圧力が高ければ粒子の細かい噴霧が可能です。分解メンテナンスが可能
タンク内の圧力が高いままオープンすると、ポンプ側のOリングが外れます。知らずに締めるとOリングが切れます。
安価なのに性能が良い製品です

2022-07-27
用途:
農薬散布
対象商品:
61084388

霧にムラがある。円形では中心部がイマイチで幅方向ノズルでも中心部のかかりが少ない。結局別メーカーのスプレーノズルに交換して使っている。

1人が参考にしています
2021-05-15
用途:
肥料の葉面散布
対象商品:
61084372

本体のプラスティックの厚さからして、この価格に抑えることができたのはすごいです。しかしその厚みと白色ため、容器の中で調合することは、どのぐらい水が入っているかわからないので、できません。日なたに置きっぱなしにしているのでアルミフォイルを貼り付けて遮光していますが、耐陽性がどれだけあるかわかりません。