ネオジム磁石 ドーナツ型のレビュー

平均満足度 3.91 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネオジム磁石 ドーナツ型 モノタロウ
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。 【用途】渦電流の実験等の様々な磁石実験
32件中 21~32件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-16
用途:
鉄扉の閉止固定
対象商品:
68992105

値段も安く5個も入ってるので大変お買い得ですね
吸着力も強く素晴らしい製品です

株式会社ティーエーネットワーキング 様2021-09-29
用途:
船縁で連続した釣り針を並べるため

取り付けてあるカバーが磁力が激減しているので、カバー付きでは使い物にならない カバーを外して代わりにプラスチックシートを被せて使おうと考えている

1人が参考にしています
2020-07-11
用途:
回転計のセンサー動作用として
対象商品:
68992096

愛用している卓上CNCマシンに自作の回転計を取り付けて、ホールセンサーを
動作させるためにスピンドルモーターの軸にホームセンターで購入した5mm径
のネオジム磁石を使っていました。
ただスピンドルモーターは15000~20000RPMで使うので、かなり気をつけて
取付加工した磁石も、気がついたらどこかにすっ飛んでしまっていました。
そこで更なる補強としてネジ止めできるよう、穴の開いた5mm径くらいの磁石
をホームセンターで探してみたのですが見つける事ができず、最後の望みでモ
ノタロウで検索してようやく見つける事ができました。
送料を含めるとかなりお高くなってしまうので、モノタロウブランドの割引日
を待ち、さらに他の物も併せて注文する事で割安に購入する事ができました。
これで安心してCNCのモーターを回す事ができそうです

2018-02-14
用途:
整理整頓
対象商品:
68992096

保持力強くて最小のを探していました。ばっちりです!!

2019-02-07
用途:
メモ用紙止め
対象商品:
68992105

タコ紐付けて使用しています、手がカサカサだと取れない位しっかりくっついてくれます。

2021-06-12
用途:
サイズ見てませんでした
対象商品:
68992096

使い捨ての換気扇カバーを止めるのに購入したんですがサイズを見ていませんでした。
6.6mm・・・自分が悪いんですが画像拡大しすぎでは・・・。

2021-03-02
用途:
小さいが協力
対象商品:
68992096

他の方も言ってる通り、思いの外t1.5が小さくビックリ。ワイシャツボタンより小さいと言えば分かりやすいかも。この小ささ故、使う用途はかなり限定されてしまう感じだ。モノタロウのドーナツ型のタイプは、全部で2種類しかなく、t1.5は小さ過ぎ、t6は厚みがあり過ぎと言った感じで、サイズ的にバランスが悪い。この中間位のサイズがあると良いのだが。ご一考願いたい。

1人が参考にしています
Goodness 様2019-08-08
用途:
縫い針等の使用後の保管に使用
対象商品:
68992096

磁力的には問題がないが、ちょっと大きめの磁石にくっつけたりして子供が遊んでいたら、表面処理のメッキ層が細かく粉砕した。本来の目的「磁石としての性能」に不満はないが、あまりにも衝撃に弱かったので残念である。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2020-07-16
用途:
書類とともに金属壁へ貼っている
対象商品:
68992105

磁石をはずしたいが、磁力が強力すぎて外れないのが残念。使用用途に合っていなかった。

2020-06-09
用途:
けっこうな磁力ですが・・・
対象商品:
68992105

磁力でくっついた磁石を切り離すのに結構な力が必要で期待したのですが
残念な事に力が足りませんでした。
なんやかんやと購入した缶スプレーを整列させる為に購入しましたがもう少し
磁力が欲しかった。
しかし、鉄柱に磁力で倒立させるのは床に缶スプレーが設置しているので大丈夫です。

2019-09-17
用途:
重量物の固定
対象商品:
68992096

100円ショップのネオジム磁石と同程度の磁力だったので期待はずれだった
但しドーナツ型なので釘で固定できるのは良い

1人が参考にしています
磯部紙器株式会社 様2018-02-19
用途:
写真だけで判断してはいけません
対象商品:
68992096

表示された寸法をよく確認してください。写真の手は子供の手?

3人が参考にしています