ボール盤バイスのレビュー

平均満足度 3.20 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボール盤バイス モノタロウ
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。 【用途】加工物の締付け・固定作業用。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-22
用途:
ボール盤作業
対象商品:
63369452

以前にワンサイズ下のバイスを使用しましたが
このサイズのバイスは作りが荒いです。

2020-02-01
用途:
フライス作業時
対象商品:
63369434

つかみ面を一度研磨しています。フライス送りに合わせて平行になるように調整後、側面が直行するように切削しました。これにより毎回の取り付けが楽になりました。もし可能ならつかみ面のプレートが交換できる様になっていると便利です。

2020-01-26
用途:
ボール盤での穴あけ作業
対象商品:
63369425

以前価格の割に精度が良いというレビューをしたものです(星5個)。
購入後初めてボール盤で使用しましたが、本品はボール盤用としては致命的ともいえる構造上の問題が有ります。
稼働側口金のガイド軸が口金下側中央部にある為、貫通穴を開ける際にワークを抜けたドリル先端が当たります(口金が載っている面から2~3mm下にある)。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

2019-12-14
用途:
ボール盤作業のワークの固定
対象商品:
63369434

ガイド軸が付いているのでクランプが安定していると思う。重さもあって安定感がある。ホビーで使うには抜群です。

2020-03-02
用途:
ボール盤に固定
対象商品:
63369425

ボール盤に手持ちのボルト&ナットで固定したが、購入したクランプ部分の回転が動きが良くなかった。固定は問題なくできます。価格なりという感覚です。

2020-03-21
用途:
趣味の発動機整備に
対象商品:
63369425

ボール盤のバイスで使用して問題なく蘇陽で来ています

2019-08-02
用途:
卓上での作業
対象商品:
63369425

一番小さいバイス(M75)を購入しました。
卓上で、コネクタにケーブルを半田する時など、ちょっと猫の手を借りたい時に重宝します。
人間の手が3本あれば必要が無いですが、このバイスは安価で重宝します。
ホビーに、うってつけ。

1人が参考にしています
2019-11-03
用途:
ボール盤での穴あけ作業
対象商品:
63369425

ホームセンターなどで売っている同価格帯の物は、ガタが大きく斜めに締まってしまう様なものが多いが、本品はボール盤での穴あけ作業程度では問題無い精度だと思います。

2019-09-13
用途:
角パイプの穴開け
対象商品:
63369443

よく調べなかった自分のミスですが、バイス下に軸ぶれ防止の芯棒があるため貫通後気を付ける必要があります。

2019-02-13
用途:
車やバイクのメンテ、日曜大工

マキタ製の古いボール盤をもっていますが、ねじをはめるスリットの幅と間隔が合い、安価だったのでこの商品に決めました。

バリや底面のガタはありますが、精度を必要としない工作であればこれで十分です。

2人が参考にしています
株式会社積誠庵 様2019-01-19
用途:
製品の固定
対象商品:
63369434

下面がガタガタなのが気になりました。
平たい形状なので、スペースが気になるテーブル上に置けることが魅力的です。
エンドミルを使用して記念品の彫り込みをしていますが、精度がうるさくない製品であれば問題なく使用できると思います。

株式会社喜田アイデイア 様2019-03-22
用途:
パーツの固定
対象商品:
63369425

値段と商品価値が良いと思う。しいて言うえば掴みの所が硬貨樹脂等のカバーが有ればいい

1人が参考にしています
2020-06-04
用途:
ボ-ル盤での穴開け作業
対象商品:
63369434

塗装が雑で底面に塗料の固まりがついており、その部分を削り落とさないとガタガタして安定ししない。
ひと手間かけないと使えない

2018-09-30
用途:
旋盤の素材固定に使用
対象商品:
63369434

旋盤がアメリカ製で止める穴が自由度がなく、色々なボール盤バイスを探してました。販売ページに詳細なサイズデータが記載してあったため、止め穴にピッタリなバイスを見つけることができました。他の方も書いてますが、回す棒が片側よりT字型の方が締め付けやすいと感じました。

2020-03-21
用途:
ボール盤作業
対象商品:
63369443

平面精度が悪くガタつくので、ある程度の精密さを要求される作業には不向き。

2018-10-15
用途:
ボール盤での穴開け
対象商品:
63369425

価格が安くて良い商品です。細部のバリが少し気になりました。

2020-04-09
用途:
穴明け加工時
対象商品:
63369434

・塗料が下面まで流れており、下面基準面にも付着していました。ヤスリやペーパーで手入れしました。
・下面左右の基準面は平面ではなく、ボール盤等のテーブル上でガタガタとミリ代の揺れが発生しており、フライス盤で平面修正しています。
・バイス口金は、いたる場所にバリが出ており、加工物をクランプすると加工物に圧痕が発生しました。手入れして使用しています。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2019-04-21
用途:
剪定鋏の調整用
対象商品:
63369425

バイスとレンチで剪定鋏の締め付け調整用に使用。今まではリードバイス(昔の万力)を使用していましたが安定性がイマイチだったのでこの製品を購入。重宝しています。

2018-06-14
用途:
アルミパイプの穴あけ時の固定
対象商品:
63369425

適度な重量があり、大変使いやすい商品でした。
4箇所の穴の位置が、もうすこしフレキシブルになると良いと思いますが、満足しています。

有限会社スタジオ ファーミング 様2020-01-06
用途:
日曜大工
対象商品:
63369434

使い勝手もまったく問題は、ありませんでした。
ありがとうございました。