エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白のレビュー

平均満足度 4.57 (60件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ
モノタロウ
79 / 税込 87
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。 【用途】配管資材に。
60件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社北電工器 様2022-06-18
用途:
NCマシンエア-及び水配管
対象商品:
62927068

問題ありません今後使用したいので宜しくお願い致します。

株式会社浩電社 様2022-08-08
用途:
エアー配管
対象商品:
62927077

特に問題なく使えるので値段が安くていいかなと思います。

2021-05-11
用途:
配管作業時
対象商品:
62927095

長年購入してますが全然問題なしです。たまに色にムラがあるぐらいです。

2020-12-04
用途:
給排水配管時
対象商品:
62927086

まず安い! 問屋よりも安く、物も変わらず問題も無い! 良い事ずくめですね!

1人が参考にしています
2025-02-05
用途:
ガス配管
対象商品:
62927095

1個ごとの包装のほかに、5個とか10個とかの包装も作ってもらいたいです。

2020-11-25
用途:
エアータンク自作
対象商品:
62927052

エアータンク自作で使用、漏れもなく取り付ける事が出来ました。

2021-07-25
用途:
機械の新設
対象商品:
62927086

この値段は他ではなかなかないのでは?ホームセンターに行くとびっくりするほど高いので、
モノタロウの製品は予備としても購入しています。

戸田企画 様2021-06-26
用途:
雨水タンクの蛇口
対象商品:
62927086

取り付けも特に問題なくできました。値段が安くとても満足しています。次回も購入する機会があればこの商品を購入します。

2024-11-12
用途:
配管
対象商品:
62927077

安価で助かるが個包装のため袋から取り出すのが面倒でゴミも増える。部品管理のためバーコード付きの個包装は仕方ないのかな?

永大産業株式会社 様2021-05-02
用途:
配管新設
対象商品:
62927095

価格がお手頃で納期も早く助かります。安かろう悪かろう を心配しましたが全く問題なく使用できています。

2023-11-18
用途:
消雪井戸ポンプ配管
対象商品:
62927095

メッキの質感やネジ山の精度など特に不都合はありません、安い分お得ですし個別に包装されているのは、錆びないし傷も付かないのは良いですが、使用時包装から取り出すのが面倒で、ゴミが増えるのが難点かと思います。

2020-10-25
用途:
キャンピングカー LPガス配管ガス管にに使用
対象商品:
62927077

ホームセンターで買うより安いです。
漏れもないし、特に問題なく使用できます。

有限会社和光工業 様2019-11-30
用途:
配管工事
対象商品:
62927095

まったくそん色のない良品で安価なので大変ちょうほうします

出口梅園 様2019-02-03
用途:
エアー配管
対象商品:
62927052

ずーっとモノタロウブランドを使っています。地元の金物屋では高いですが安く使えて物もしっかりしています。おすすめ。

2022-10-31
用途:
装置に組み込み
対象商品:
62927068

曲がったところの外側にバリ取りはしてあるもの、軍手の毛羽が引っ掛かてしまう。
もう一手間かけて欲しい所だが、金額的に容赦するしかないと思った。

アズマプレコート株式会社 様2019-02-18
用途:
配管修繕時
対象商品:
62927086

コストメリットが高く、品質的にも問題は無かった。これで充分と思われます。

2020-01-31
用途:
配管工事
対象商品:
62927113

エルボでモノタロウ品があったとは知らなかったです。
問題なく使用出来ました。

2019-12-24
用途:
給湯器関連の配管の接続
対象商品:
62927077

試しに発注して、使ってみましたが、他社品と変わりなく使えてます。又、なくなったら注文したいと思います。

2018-11-09
用途:
組立て式フレームに
対象商品:
62927077

配管を組み合わせてフレームを組み立てました。
ねじの精度か、相手の所為か、挿入深さがばらばら。
今回は問題なかったが、ねじ部の精度向上を希望。

2020-02-05
用途:
エアーホース継手
対象商品:
62927122

継手自体に問題はないがプレーキクリーンで脱脂すると表面のメッキが変化する。塗装を前提として使用したので良かったが裸で使用する場合は要注意。