ホースニップルのレビュー

平均満足度 4.67 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースニップル モノタロウ
モノタロウ
89 / 税込 98
【用途】ホース用の継手に
159件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-01
用途:
配管時
対象商品:
70822693

見た目は、問題なくよかったです!
あとは使用してみるのが楽しみです

2021-08-01
用途:
自動車 エアー 配管等
対象商品:
70822492

NPTのサイズを1/8と1/4だけでも作ってほしいです
海外製品のコンプレッサーなどはNPTが多く、探している人多いと思います。
変換もありますが、高いし長くなるので出来れば使いたくない

2020-02-29
用途:
エンジン燃料ホース
対象商品:
70822553

品質も良く安心して使えます。また購入したいと思います。

カロッツェリア カワノ 様2021-07-01
用途:
クーラントの配管。
対象商品:
70822587

異業種から見て、取付ねじ(d)1/4の1/4インチに違和感しかなく実際直径は1/4インチではないので細心の注意が必要か?
専門業種の方はこの表記に慣れてるとは思うが、実際の取付ねじ(d)寸法をmmでも表記してほしい。
何度も注文しているが毎回間違っていないかの確認作業に手間取る。

4人が参考にしています
有限会社高部商事 様2020-02-18
用途:
エアードレンに
対象商品:
70822544

安価の割にとても良いと思います。高い物を買わなくても十分です。

2020-03-19
用途:
機器の4分ネジのドレン口にエアコン用ドレンホースを接続
対象商品:
70822702

質感などはメーカー品と変わらないです
圧力がほとんど掛からない用途にしか使っていないので耐圧性などは分かりません

2020-04-02
用途:
自転車用空気入れの改造
対象商品:
70822474

ネジ径1/8 ニップル径5mm を購入
内径4mmのゴムホースに5mmオスねじ付きのマイクロカプラを取り付ける為の
アダプターを製作する素材として購入
1/8オスねじ部分を切断して6角部分にタップを立てるだけで済むかと思いましたが
実際は6角部分まで肉抜きがされていて空洞になっていたので
M5の[ロング袋ナット(真鍮製)]を加工してハンダ付けする事で対処しました。
肉抜き空洞部の内径は約6.5mm ホースへの挿入部の内径は2mmのドリルが抵抗なく通るサイズでした

1人が参考にしています
2019-04-18
用途:
機械のメンテナンス用
対象商品:
70822474

取付のねじ部の細いものが欲しい。商品をもっと増やしてほしい。

2020-08-14
用途:
エアーホース
対象商品:
70822544

商品価格が良い、機能的に問題ないとおもいます、商品の配送が遅い。

2019-12-25
用途:
メンテナンス
対象商品:
70822684

安くても他の商品と品質は何ら変わりません。
助かります。

2019-03-04
用途:
機械の洗浄
対象商品:
70822702

取り付けるナット部分が小さく取り付け易く、値段も安いので大変満足でした。

2019-02-22
用途:
ガソリンホースの接続
対象商品:
70822483

公称値はタケノコ部の最大径だった。
肉が厚いID5mmホースを6mmODのタケノコに入れると、かなりきつかった。
多分、透明チューブ、薄肉だったら+1mmで良かったかもしれません。
気になったのは、ネジ部の肉厚がかなり薄い。相手がステンレスだと、負けてしまう感じがしました。

2人が参考にしています
2019-01-19
用途:
増設備
対象商品:
70822727

とても良い商品です、気になる改善点は得に無いです。

株式会社ヒビキスパイス 様2019-10-28
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
70822508

値段が安く購入しました。何の不具合もなく使用出来ています。

有限会社中島コンサルタント 様2019-03-18
用途:
水栓取り外し手ホース接続用
対象商品:
70822693

水栓メーカーものではありませんでしたが問題なく接続できました。

2019-01-20
用途:
オイルキャッチ制作
対象商品:
70822517

安い、見た目もいい、安価で出来そう、最高です。喜ばれそう。

2021-06-24
用途:
配管作業
対象商品:
70822702

純水循環回路に使用しましたが有名メーカ品と遜色ありません

2018-09-06
用途:
アルミ溶解・炭素鋼焼き入れ用の自作ガストーチバーナーに使用
対象商品:
70822526

トーチバーナーのノズル部分に使用。
真鍮六角棒ノズルに合わせてこの規格にしました。
バーナー用ノズルは市販品で銅製がありますが、自作真鍮用に改造しました。
※ 自作ガストーチバーナーの作成は自己責任で・・・ 受注できますが市販品を使った方が安全です。

2019-11-01
用途:
農地の散水
対象商品:
70822702

安いので購入。他社品と使い勝手は同じ。耐久性に不安はある。

2018-12-10
用途:
ホース接続時
対象商品:
70822666

この手の物は安ければ安いほど良いので
助かります。特に圧がかかる所ではないので
丁度良いです。