HVLP電動スプレーガンのレビュー

平均満足度 4.10 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HVLP電動スプレーガン モノタロウ
モノタロウ
5,298 / 税込 5,828
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。 【用途】鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
63件中 61~63件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-04
用途:
塗装作業
対象商品:
70248858

1.8mmノズルでも粒子が大きすぎます。
塗料が玉になりお世辞にもきれいな仕上がりとは言えません。
目に付かない場所をとりあえず塗装するような使い方なら良いのかも知れませんが、
スプレー缶やエアガンの仕上がりには程遠く、当方では使用できそうにありませんでした。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2018-09-26
用途:
塗装作業
対象商品:
70248858

電動だから仕方ないのかもしれませんが、エアの量の調整が出来なく、常に全開で吹いてしまいます。塗料の吐出量は調整できるようですが、自分に扱い難い道具でした。説明書に屋外での使用は適さないと記載されていたので、必要性がなくなってしまいました。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

有限会社 サガエ染縮工場 様2018-05-12
用途:
トタン屋根(瓦棒)の塗装(水性塗料使用)
対象商品:
70248858

3回、水性塗料塗料を補充したところで、スプレーできなくなりました。
水洗いしたのですが、復帰できませんでした。
外気温25,6度の屋根上での使用でしたので、だんだん塗料が内部で固まったのだと思います。
屋根の塗装には使用しないほうがいいです。

5人が参考にしています