インシュロックタイのレビュー
対象商品 : 14769817
2024-06-03
用途: 車のメンテナンス
車両のメンテナンス時にインシュロックを脱着する必要がありましたが、なかなか再利用できるような形では取り外すことはできません。楕円の取付穴のインシュロックはすぐに手に入らず純正品は効果でした。そんな時、大量パックで安価で使用には全く問題がありませんでした。全く問題なく使用することができます。
2021-04-14
用途: 車の配線
コペンに使用
トランク内のメンテナンスで配線をすべて外す必要があり、外す時にツメが折れてしまう事が多いので、購入しました、純正よりは少しタイの幅が狭いですが、ブッシュロックの大きさは同じなので問題なく使用できました。予備を考えても20本程度の販売もしてほしいです。
3人が参考にしています
対象商品 : 14769817
2019-12-07
用途: バッテリの+側と-側の配線コードを束ねてしっかりと固定する時
その他業種
バッテリーのトレイの穴に合わせて、しっかりと固定出来た。純正のとは少し形状が違ったが、束ねて、固定出来たので良かった。
しかし、業者ではないので100本も必要なく、2本必要であるため、予備として合計で約10本くらい必要であった。残りは、何か必要な時に使用しようと思う。ばら売りが出来たらもっと良かった。