フレキホースのレビュー

平均満足度 4.51 (140件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フレキホース モノタロウ
モノタロウ
899 / 税込 989
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。 【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
140件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
神谷商会 様2021-07-05
用途:
スポットクーラーに取り付け延長させてる
対象商品:
28864904

スポットクーラーの特性として作業場所に冷気が届く事で役立つ。大変満足です

1人が参考にしています
2021-09-30
用途:
換気扇工事
対象商品:
28864895

それぞれ個包装されているので、保管しておくにも便利です。

みやこ自立サポートセンター 様2021-07-17
用途:
換気扇工事
対象商品:
28864895

値段が廉価で5本購入した。作業もしやすく、満足の行く買い物だった。

2021-08-15
用途:
スポットクーラーの排気ダクト
対象商品:
28864904

スポットクーラーの排気ダクトの代用として購入しました。強度が弱いので裂けやすいですが、値段も安く、何とか使えます。

1人が参考にしています
2021-03-18
用途:
排気ダクトの延長
対象商品:
28864904

作業小屋の整理をして、スポットクーラーの排気側のホースが少々届かなくなってしまいました。本来は、バイクの排気を外に出すために購入したもので、径が大きくどうなるかと思いましたが、カッターで簡単に切れて、アルミホイルの厚手のようなものでしたので、ダクト、出口の樹脂パイプを簡単につなげて、径の違いは手でくしゃくしゃ折っていけるほど柔らかいものでした。つなぎ目はアルミのダクトテープで簡単にふさげましたので、汎用性があるんだなと。思いがけずいいものを手に入れました。

1人が参考にしています
2022-04-29
用途:
換気扇の排気口
対象商品:
28864895

価格が安くて納期も早くて助かります。アルミもしっかりしていて取り付けも上手くできました。良い製品です。

テクノクオーツ株式会社 様2021-11-05
用途:
真空装置の排気ダクト
対象商品:
28864895

ホース自体収縮するため長さ1m程度の箱にコンパクトに収納されていました。

2021-06-18
用途:
熱風の排気
対象商品:
28864895

PBなので価格が非常に安いです。その分若干素材が薄く、配管する時に誤って破ってしまうことが何度かありました。基本的には満足しています。

1人が参考にしています
2021-01-18
用途:
暖房の温風パイプとして使用
対象商品:
28864895

2本購入して6Mほど温風を流しています。
期待通りに温風が届き満足しています。
また、商品自体も安く満足しています。
両端は処理をしていないため鋭利な状態になっているので注意が必要です。

3人が参考にしています
2021-04-09
用途:
排気ダクト
対象商品:
28864895

予想よりしっかりした硬さがあるので作業がしやすい。コスパの高い商品です。

2021-01-23
用途:
暖房攪拌
対象商品:
28864904

暖房の暖気が部屋の上に溜まり、テーブルの下や足下が寒いので、片方にサーキュレータをガムテープで貼り付け、片方を天井まで伸ばし、暖気を吹き出させています。かなり丈夫そうなので、丁寧に扱えば、折れたり凹んだりせずに、うまく望む形に変形させることが出来ました。

愛和歯研 様2021-04-06
用途:
作業時の換気扇へのダクトとして使っています。
対象商品:
28864895

作業時の換気扇へのダクトとして使っています。
自由度があり使いやすいです。

2022-02-15
用途:
天埋換気扇工事
対象商品:
28864895

価格も安くて大変助かります!
使用や耐久性も全く問題ありません

2020-12-02
用途:
作業時
対象商品:
28864895

あ、これはいいわ。しっかりしたつくりでホームセンターで売っているのよりきちんとしていると思う。配送で失敗しなければよほど綺麗で箱も保管用として使用できるし便利ではないかな。アルミは意外とちょっとした事でやぶれるし穴があく。これ専用に近い段ボールは重宝です。

1人が参考にしています
2021-01-20
用途:
ユニット工事の際の延長等
対象商品:
28864895

コスパと使い勝手が最強です!!
フィルム包装されているので運搬にも便利です。
耐久性も良いと思います。
ニップルとの接続も相性が良いです。

2021-02-15
用途:
レンジフード交換
対象商品:
28864904

レンジフードの交換に合わせてダクトホースも交換しています。内面に凹凸が少なく排気が良いと思います。また、手ごろな価格も満足しています。

2021-04-08
用途:
換気扇のダクト
対象商品:
28864904

換気扇のダクトに使用しました。
狭い範囲での施工のため、フレキホースを曲げたところ圧着でくっついている接続箇所が壊れてしまい商品がゴミになりました。
硬くて力を入れないと曲がらないが、力を入れすぎると壊れてしまう。2回やり直して完成しました。狭い範囲での施工が難しいだけで、使用時に気になる点はない商品でした。

2020-09-08
用途:
スポットクーラーの排気
対象商品:
28864904

スポットクーラーの排気部分に取り付けて、温かい排気を外に逃がすために購入。
適度に硬く、伸ばすと3m程度になります。
近くのホームセンターでは、倍の価格でしたので購入してよかったです。

1人が参考にしています
2020-11-07
用途:
籾乾燥機の排気に使用
対象商品:
28864904

収納時はコンパクトに縮める事が出来、軽量で取り回しが楽で非常に満足しています。

2020-10-15
用途:
スポットクーラーの排気に使用しています。
対象商品:
28864904

この夏、家でスポットクーラーを使用する際に、排気ホースにつないで外に排熱するのに使用しました。
上手に縮めれば、また短くできるので次回の使用に備えて小さく保管できます。