扁平缶 片口 取手ノズル付のレビュー
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
【用途】液体容器として。
2021-10-04
- 用途:
- フタが閉まっていない=締めるとロックするから仕方ないか・・・
- 対象商品:
- 35437606
フタが開けっ放しで、ゴミなど入る可能性もあるので、発送の際には注意してほしい・メーカーが対応すべき問題だと思いますよ。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2020-03-31
- 用途:
- 水の車載用
- 対象商品:
- 35437606
若干薄手なので少しペコペコしますが、手洗い程度の水を運ぶのには丁度よいサイズと値段でした。
ノズルとキャップは紛失しそうなので、タンクと結べるように紐通しのリングをつけてくれるともっと便利だなと思います。
2019-08-02
- 用途:
- 20L購入のエンジンオイル小分けに。
- 対象商品:
- 35437615
20Lでエンジンオイルをまとめ買いしているのですが、駐車場に持っていくのにジョッキに移したりするのが面倒なのでこちらに小分けして保管することに。可能なら上下で積めたらいいなと思いました。
1人が参考にしています
2021-07-07
- 用途:
- サンプルを提出する時の容器
- 対象商品:
- 35437606
蓋がない状態で納品され、埃が入らないか心配です。
埃が入らないように工夫して頂けるとありがたいです。
自分は納品後ラップしています。
2020-12-10
- 用途:
- アルコールをそそぐため
- 対象商品:
- 35437606
そそぐための部品が付いているのは良いのですが、ポコポコ言ってそそぎズらい。上手なそそぎ方教えてください。
2人が参考にしています
2020-08-11
- 用途:
- 消毒液の補充
- 対象商品:
- 35437615
ノズルの部分が結構大きいです。また、ノズルの状態で栓をすることができない構造なので、いちいち付け替えないといけないのが面倒で、じょうごを使うのと変わらない気がしました。
2人が参考にしています
寿湯 様2019-08-10
- 用途:
- 洗剤の詰め替え
- 対象商品:
- 35437606
今回これと瑞穂化成の4Lを購入した結果、瑞穂化成は容器がなぜか少し大きく四角くノズルの出が細くて容器を押しながらエア抜きながら使用した、こちらは同様の方法で使用したらノズルの出が好い、大きい口だからかもしれない、ただノズルキャップがないのでゴミ等が入りやすい、このノズルを瑞穂化成の使用できたら好いのにと思った、大きさ的には、瑞穂化成の方が好かった
1人が参考にしています