LED警告灯 菱型 ソーラー式のレビュー

平均満足度 3.93 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。 【用途】工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
30件中 21~30件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-05
用途:
イヌの糞害!字の読めない飼い主に次の手段光でアピール!!!
対象商品:
46859698

ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。と説明にあるのですが、8角形の頂点に一致しているために壁面などに固定するのには工夫が必要でした。
機能は抜群で、明るくなると消灯するので非常に便利です。一日の雨くらいでは点灯しますので電池容量も適量のようです。
使用目的が違い年中無休で昼夜外ですので耐久力がどれほどか楽しみです。
星ひとつ減点は、取り付けに工夫が必要でしたので。

1人が参考にしています
柄木田製粉株式会社 様2024-01-23
用途:
マイカーガレージ出入口
対象商品:
46859698

購入後1ヶ月でブルーが点灯しなくなった?外気温が原因?レッドしか点灯してません!当たりハズレがあります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2020-05-20
用途:
猪被害対策
対象商品:
46859698

青色のみの点滅もしくは点灯のものが有れば、猪予防にはさらに効果が有ると思います。

1人が参考にしています
2023-06-15
用途:
田んぼの鹿対策
対象商品:
46859698

思ったよりよく光る。赤が強い。
設置後、鹿の侵入は防いでいるが、1週間後、10メートル離れたところから侵入。
工夫が必要かな。

協立土建株式会社 様2021-11-11
用途:
畑のイノシシよけ
対象商品:
46859698

畑のイノシシよけに使いましたが範囲が広くてたくさん必要と解りましたが単価がこちらの予算にとうてい及びません。たくさん買ったときの値引きをしていただけたら全ての畑に設置できるのですが?

オクムラ 様2021-07-12
用途:
田畑の獣害防止
対象商品:
46859698

もう少し輝度が欲しいと思いますが、致し方無いところでしょうか。
これまでの使用実績から、当たりハズレが大きいです。

1人が参考にしています
2020-11-02
用途:
防獣目的

5つ買って春先から屋外使用して夏に2つが故障
1つが全く光らなくなりもう1つは青点滅だけに
残り3つは正常に光っているが半年持たなかったとは…

6人が参考にしています
2020-06-07
用途:
カラーコーンの夜間表示
対象商品:
46859698

下部の円筒部分に付いている突起2個が邪魔をしてコーンの頭に入ら無かったので、削り取って使用した、何のための突起? 機能的には満足しています。

2020-03-06
用途:
工事中
対象商品:
46859698

赤と青に点滅するので気に入ってるが、雨天に使用すると中に水が浸入するので改善が必要かと思います。
あと凸部は、ずらした方が抜けにくくなるので良いかと思います。

2人が参考にしています
2020-02-20
用途:
防獣
対象商品:
46859698

これとほぼ同じ様なの物が他社から獣害対策用に売られているがこちらの方が安価なので試しに購入
とりあえず狸の通り道に二つ設置しトレイルカメラで確認すると…設置後2日位は狸が写ってなかったが数日経てば設置前と同じく狸の姿がカメラに
アニ○ルパンチも猫狸には効果無いとか猪鹿には効果が有るとか無いとかいろんなサイトのレビューで見るから防獣に使うには対象動物の習性や個体の性格次第なのかも
結構ピカピカ光るが真ん中の青LEDの発光は角度によっては見えづらい

2人が参考にしています