丸ダイス メートルねじ用のレビュー

平均満足度 4.46 (81件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ
モノタロウ
569 / 税込 626
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。 【用途】雄ねじの製作
81件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-27
用途:
バイク整備
対象商品:
53490046

ネジの修正に使用しましたが、特に不具合もなく使用できました。

2022-10-14
用途:
自動車メンテナンス時
対象商品:
53490089

ボルトがなめたので使用しましたが1本目は綺麗に再生しましたが2本目は再生出来ず残念な商品でした。

2021-09-03
用途:
ネジ山の修正に使用
対象商品:
53490064

12ミリのボルトに外径25ミリ、小ダイスハンドルで使用しましたがネジ山の修正だったので
問題なく使えました。

2022-12-19
用途:
ネジ切り

M12x1.75 の評価です。
卓上旋盤で、ワークを保持する為の治具作成。
ホームセンターで購入した、M12x180半ネジ クロメート(強度4.8のなまくら)のネジを30mm延長しました。
他の人のレビューには、切屑の排出が悪い…とありましたが…。
このダイス、金属を切ってないと思います。ダイス材質の堅さでめくり上げ、回転を戻すことで切屑をへし折っているようです。
1回の切り込み可能量が、極端に少ないです。
以前にいた会社のダイスだと、1回転は楽勝で切り進めました。
半ネジ接続部は、ネジ転写の為に鋼が締まっているのですが、1回の切り込み量は、外周で2mm程度しか進みませんでした。
(ダイスホルダーのハンドルが、曲がりました)
半ネジ接続部から10mm位離れると、1回の切り込み量が5mm程になりました。
ネジ面はささくれて汚く、切り戻した跡がバッチリ残ってます。ただし、ナットはスムーズに回ります。
M12のネジを30mm切るのに約30分。趣味ならコスパで済むけど、仕事になりませんでした。
もっと柔らかい材料、SS400とかならいいのかもしれません。
ネジ山当て傷の修正は、問題ありませんでした。
他社だと3000円位するから、非常にコスパがよいです。
現場で修正に使うようなタフさも大事ですが、機械屋が使うような落としたら終わりだけどサクサク切れる製品の方が好きです。

3人が参考にしています
2021-05-07
用途:
金型の製作時のあやゆる場面で使用
対象商品:
53489967

45Cのシャフトをネジ切りするのに使用。
なんの問題も無く使用できて満足です

2021-10-01
用途:
ネジ山修正
対象商品:
53490107

他メーカーの六角ダイスが使い物にならなかったため代替購入しました。
作業スペースの関係で市販のダイスホルダーが使えないため、自作のホルダーで作業しましたが、問題無く作業できました。

2020-12-30
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
53489949

出張修理の時にネジ山修正に少しでも軽く、省スペースにしたいのでφ20mmは良いです。修正なので問題なく使えます。

1人が参考にしています
2020-12-26
用途:
ねじ切り
対象商品:
53490089

径も太いのでどうかと思ったが、思いの外キレイに切ることが出来ました。もちろん切削油を掛けながら無理なく少しずつはお約束ですが、十分なコスパだと思います。

2023-01-30
用途:
バイクのカスタムパーツ作成
対象商品:
53490028

径が少し大きめのオネジを作りたかったのでアジャスター付きのこの製品を選びましたが、調整ネジが全然効きませんでした。
普通のダイスとしては使えますが、目的には合いませんでした。

2人が参考にしています
2023-02-17
用途:
ねじ切り
対象商品:
53490019

M8×1.25を購入しました。
通りねじゲージが通らない製品を修正するために使おうとしたところ、
ダイスの調整ねじを最小にしても何の抵抗もなくスルスル通ってしまい、
全く使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
2020-12-12
用途:
ねじ切り
対象商品:
53489985

ステンレス製パイプΦ6mmにねじ切り問題なくできた。エアーガンのロングノズルの修理が出来ました

2021-05-24
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
53490046

M10の1.25という、自動車用のレアサイズがありありがたい。

1人が参考にしています
2020-12-04
用途:
車のタイヤ交換
対象商品:
53490089

タイヤ交換時に一本だけ手で回らないボルトがあったのでこれで修正。1回通せば簡単に回るようになった。商品的にもしっかり出来ていて安物感は、ない。

2024-05-07
用途:
ねじ切り
対象商品:
53489976

1本ねじ切り途中で刃先が潰れた。
SKHでは無いと思います。

2021-08-10
用途:
金属加工用
対象商品:
53490107

大きなサイズのネジ加工が必要になり購入。使った感じ問題ありません。

2021-08-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
53490055

良く使うサイズです。単品で安く購入出来るので助かります。精度も良く問題ないです。

2021-07-06
用途:
自動車部品脱着時のメンテナンス
対象商品:
53490046

ホームセンターで販売している価格よりもかなり安く購入できました。使用した感じは普通にネジ山も切れるし、満足しています。

2021-08-06
用途:
Tapping rebar
対象商品:
53489976

Dulling and chipping become severe after threading 30 bolts

2021-06-27
用途:
スタビリンクのネジ修正
対象商品:
53490046

何の問題なく、キチンとネジ修正出来ました。
リーズナブルな価格で良いんじゃないでしょうか。

田畠 様2021-01-05
用途:
機械のメンテナンス作業
対象商品:
53490055

割安だったので少し心配していたが、普通に使えて満足している