フェイスシールド 取替式 メガネタイプのレビュー

平均満足度3.50(8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フェイスシールド 取替式 メガネタイプ モノタロウ

メガネフレームに、ワンタッチでシールドを交換装着できます。
シールドは透明度の高いPET樹脂製で、軽量で長時間着けていても疲れにくい構造です。
使用環境に合わせてシールドのレンズサイズが大小選べます。
メガネフレームは大小レンズ共通です。
シールドは3枚付属しています。
シールド両面のキズ防止の保護フィルムを剥がしてからお使いください。
【用途】ホコリや飛沫防止など

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 57470596
2024-06-17
用途: 自転車に乗る際の雨具として
教育・研究機関

カッパと共に使用することで、顔に雨粒がかかるのを防いでくれるが、息で曇るのが難点。

対象商品 : 57470587
2024-05-28
用途: サンドブラストで使用
製造業

クリアファイルくらいの厚さなので、重たいものが飛んで来たら耐えられないと思います。
軽い飛散物から目や顔を守る分には丁度いい。

2024-02-19
用途: コア抜き時の防護
電気・ガス・熱供給・水道業

前回批判的なコメントを出しましたが、間違いでした。
曇りガラスのようで前が見えなかったのは、シールドに保護用のフイルムが貼ってあったためでした。(訂正いたします)
傷がついたら交換できるのでとても良いものです、機会があればリピート購入したいと思います。

対象商品 : 57470587
2024-02-16
用途: コア抜き時の防護
電気・ガス・熱供給・水道業

最悪の商品
シールドが写真と違って曇りガラスのようになっていて前が良く見えない。
2セット買ったが両方とも同じ状態だった。
詐欺にあった気持になった、残念である。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 57470587
2023-08-10
用途: 清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽く視野が広く汚れた水等の
ハネが目には入るのを防げて
ありがたいです。

対象商品 : 57470596
2021-11-18
用途: 泥除けに
不動産業

説明にあるように保護シートを剥がしてから使用したのに視界が悪い・・・
失敗したかと思いきや両面に保護シートがついてましたー!!
それもちゃんと説明に書いてあったのになぜか保護シート1枚だと思い込んでました
クリアな視界でちゃんと使えました

1人が参考にしています
対象商品 : 57470587
2022-02-04
用途: 看護・介護業務
にじのさと北野田 様(医療・福祉・介護関連業)

眼鏡をかけているスタッフも違和感なく装着できています
曇りもなく視界もよいとの事です

対象商品 : 57470587
2021-03-29
用途: 展示会
株式会社アースブロージャパン 様(製造業)

眼鏡タイプ本体と取り替え用のシールドを購入いたしました。届いて現物をみたら画像とは全く違い、シールドの色はクリアと記載されていたのに曇っていて、前方に靄がかかっているようでした。返品させて頂きましたが、期待していた分残念です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は、シールドに傷がつかないように透明な保護シートを貼った状態でお届けしております。次回ご利用いただける機会がございましたら、商品画像にもありますようにシートをはがしてご利用ください。よろしくお願い申し上げます。