アングル L型 SUS304のレビュー

平均満足度 3.32 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アングル L型 SUS304 モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。 【用途】架台や配管支持、各種補強材
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-02
用途:
コンベアーの構造材

曲げ角度が90度ではなく94度程度あり使い物になりませんでした。パンチング穴のバリ取りも悪く、注意しないと手を切ります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2024-11-21
用途:
配管支持

一般に流通しているものより安価だったので購入しました。遜色なく使用でき満足です。

植田電機株式会社 様2025-03-11
用途:
架台作成
対象商品:
57807673

他の方が言ったようなクオリティでした。
分かっていて使うならば安くて良いかと思います。
製造上の仕様なのか、製品の表面に黒い汚れがだいぶ付着していたので
拭き取るのが多少手間でした。

株式会社富岡食品 様2024-03-13
用途:
支柱、LED照明器具支持用など広範囲に使用
対象商品:
57807673

フレームの面取り仕上げ加工がされていないため端面や、抜き穴部にバリが残っている感あり。
仮設工事には支障ないが通路側設置時にはきびしいかも
両穴及び釘穴付きは便利

6人が参考にしています
2023-01-04
用途:
台の溶接に使用
対象商品:
57807664

ステンレス材できっちり1800mmで特に不便な点は有りません。

1人が参考にしています
2024-04-13
用途:
配管
対象商品:
57807664

長穴のピッチさえ気にしなければ、これはこれで使えます。

2人が参考にしています
2024-03-08
用途:
[精度はかなり悪い]野外で使用する架台組に使用するも
対象商品:
57807673

基本モノタロウさんの資材は安く、よい商品が多いので、値段を考えたらいつも十分☆5(投稿してなくてスミマセン)なのですが、こればっかりはとなったので、皆様の共有になればと思い、投稿させていただきました。
今回2400のモノを合計6本購入。
気付いたきっかけは、組立時です。切断作業が終わっていざ組みててようと「ユニカナグ(メーカー品)」に入れようとしたら、どれもこれも「まったく入らない」という事態に陥りました。まさか、L字鋼のサイズそれぞれ違うのか?!と思い、改めて調べるも、共通なので、よくよく見ると、これは「ひどい品質」だとなりました。1本ぐらいなら、、、と思ったのですが、6本全部でした。
全ておいて
1,まず、穴の位置が均等ではない
⇒がんばって現場合わせで、利用できるところを見つけ、切断すれば可のところもある、というレベルor鉄鋼ドリルで穴部分を自作する必要あり(1mで場合によってあ1cm以上、穴位置がずれてます)。
2,L自体が、そもそも真ん中で折り曲がっていない。※現場としてはこれが一番ひどい。
⇒5mm以上は真ん中がずれており、左右の長さが違う。文字通りL。
3,反りもあるし、よく見ると90°で曲がってない
⇒それぞれのLの面が、そもそも平らじゃない
4,触ると真っ黒になります
⇒鉄鋼汚れがひどい
真ん中で90度に折曲ってないので、短い辺のはいいのですが、必然的にもう片方は長くなります。なので「そりゃユニカナグには入らないな・・・」と諦めて、やむなくホームセンターで高価なステレンスL字鋼を購入しました。切断前なら返品対象とすら思います。
とにかく、「ステンレス鋼」で、「強度の問題からL字であってほしい」「パーツを使って立体に組んだりはせず、極めて単純・ラフなものを作る、またはそのまま使う」というのであれば、圧倒的にコストが安いのオススメですが、「組む」ということが前提であれば、この商品は、オススメできません。品質と価格は正比例です。

18人が参考にしています
有限会社日栄電気 様2023-09-23
用途:
吊り材
対象商品:
57807664

それなりです。加工済み・錆びない・切断するだけ。何度もリピートしています。

1人が参考にしています
2023-07-06
用途:
箱組みして池の中に沈めて上に水草の鉢などを置く
対象商品:
57807673

安いからある程度は覚悟していたが、バリ、汚れが多い。(これは他の人も書いてる)
L字もきちんと90度でてるかちょっとあやしい。
しかしビックリしたのが、穴のピッチが正確ではないということ。
48センチを8本作ろうと穴の数で同じように切断して並べたら数ミリずつ違う
よく見ると時々穴のピッチが微妙に違う部位がところどころ存在するようだ
合うところはきれいに合うので多分穴をパンチする細長いプレス機で押す過程で、
プレスとプレスの繋ぎ目で位置決めがアバウトになってるのだろうと推測する
その辺の精密さを求めないからいいんじゃないか

10人が参考にしています
2023-06-20
用途:
取り付け金具に。
対象商品:
57807664

マイボートの外装品取り付けに使用します。
錆びないステンレスが必要でした。

1人が参考にしています
2021-06-04
用途:
フェンスの支柱固定
対象商品:
57807664

コスパ的には大変満足しています。プレス孔のバリが尖っておりますので処理がしてあるとなお良いと思います。

環境技研工業株式会社 様2023-06-18
用途:
補強
対象商品:
57807673

購入しましたが、造りが雑です。仕上がりが悪い。2400って書いてあるのに2397しかない。40×40だと思って購入したら、39×35くらいしかない。笑えるぐらい精度が悪い。急ぎでなければ返品したいくらいでした。改善を要望します。

11人が参考にしています
2023-03-06
用途:
マンションエアコン室外機の設置補強に使用

ホームセンターより、送料含み安価に購入できた。品質は特に問題無かった。

2023-01-23
用途:
トラックタイヤの泥除け取付金具
対象商品:
57807664

多数の穴があり、取り付ける時に加工する必要がなく便利。必要長さに切断するだけで済んだ。
商品が届いた時に茶色い粉が多数付いており汚れていた。そこが残念。

1人が参考にしています
2022-04-05
用途:
船舶係留施設
対象商品:
57807664

加工も簡単で、耐腐食性もあり、強度も問題なさそうです。エッジ部分はバリ取りできてなくて、素手で触ると危ないです。ヤスリがけして面取り加工して、使用します。

2人が参考にしています
2022-06-27
用途:
作業台製作
対象商品:
57807664

とにかく切断粉と油の固着で汚れていました。洗剤で洗ったのですがバリもありなかなかきれいになりません。昨年注文した同じモノタロウブランドの前モデルはとても良かったので残念でなりません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

ワイ・ホヌ株式会社 様2022-04-03
用途:
配管設備の時
対象商品:
57807664

同等品よりも価格が安く使い勝手も良かったです。また使用します。

2021-03-03
用途:
台車の車止めなど
対象商品:
57807664

長さが長かったのでカットしようと思ったら予想以上に厚さがあった。普段使用している手動のアングルカッターでは切れなかったので電動バンドソーで切断した。
反対に考えると丈夫な証拠と予想される。
SUS304でこの値段ならかなり安いのではないか?

1人が参考にしています
2021-04-18
用途:
取付け部材の補強
対象商品:
57807664

アングル自体に問題はありませんが、縁のバリ取り処理が甘いと感じました。