ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプのレビュー
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
【用途】ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
益田技研有限会社 様2023-10-30
- 用途:
- エアーシリンダーへの取り付け
- 対象商品:
- 60868658
ピッチ表記が欲しかったです エアーシンダー先端は細目を使っていて 合いませんでした
引っ張り方向に大きな力が掛からない使い方だったので タップでネジを切り直して使いました
4人が参考にしています
2023-06-02
- 用途:
- 自動車に
- 対象商品:
- 60868667
ピロボールは緩いので自動車のアーム等の荷重がかかる場所には適していないと思います。
荷重のかからない場所への利用がおすすめです。
1人が参考にしています
2023-04-10
- 用途:
- スタビライザーリンクの製作
- 対象商品:
- 60868658
スタビライザーリンクの製作に利用。おねじタイプとセットで購入。安価ですが、問題なし。あとは、耐久性がどれぐらいあるか。
2022-12-08
- 用途:
- バイクの自作バックステップのリンクに使用
- 対象商品:
- 60868633
必要なリンク長がロッドエンドめねじ品とおねじ品を繋いで丁度いい長さになるので、同メーカー品ならネジピッチは同じと判断して購入した。価格は安いが現時点作動状態に問題なし。もし摩耗等が発生しても安いので交換すればいいと考えている。
2022-03-30
- 用途:
- リンク機構の造作
- 対象商品:
- 60868676
商品については問題ありませんが、表記について、仕様にネジ径(M14)は記載されているがネジピッチ(2.0)についての記載がない。
M14のピッチは2.0が並目だが、細目の1.5の可能性もある。
しっかりと、商品仕様(ピッチもしくは、並目か細目か)を記載して頂かないと、安心して購入することが出来ません。
今後の改善を要求致します。
17人が参考にしています