六角ナット1種 ステンレスのレビュー

平均満足度 4.69 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ナット1種 ステンレス モノタロウ
一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
65件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
港区高輪地区総合支所管理課 様2022-08-01
用途:
友人から頂いたロードバイクの前かごの固定・補強用に用いました。
対象商品:
61054754

前かごに付属している製品のナットよりも丈夫で、丁寧な造りでした。がっちり締め付けもできて、長持ちしそうです。大満足です。六角レンチ用ねじと組みで買いましたが、ねじのピッチ表示などの購入画面の造りも非常に親切丁寧で、素人でもセット購入しやすかったです。

2人が参考にしています
2022-11-05
用途:
同時購入のSUSボルトのダブルナットとして使用
対象商品:
61054779

トラクタの草刈部への使用ですが、特に問題ありません。土がつくので錆固着のためSUS仕様を選びました・

2023-06-12
用途:
演示実験の製作
対象商品:
61054763

特に問題なく使えています。値段が安かったので、助かりました。

2023-05-23
用途:
自作機械の部品に
対象商品:
61054779

特に不具合は感じません。ホームセンター等ではあまり取り扱いのない品も注文でき助かっております。

2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用
対象商品:
61054779

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

2022-09-15
用途:
内装工事
対象商品:
61054754

近所のホームセンターで売っていないものがすぐに手に入るモノタロウさんに感謝。

2022-10-16
用途:
製品製作用
対象商品:
61054727

安価ですが問題なく使えます。大阪魂で以前発売されていたような大量品もあると個人的には良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2022-08-13
用途:
趣味のDIY
対象商品:
61054736

趣味のDIYで使います。モノはしっかりしています。

2022-08-13
用途:
浮沈子
対象商品:
61054754

水の中に入れっぱなしでもさびること無く、良好です。

2022-07-10
用途:
業務用扇風機の脚固定
対象商品:
61054779

M10L40ボルトと共に購入しました。
SASなので水がかかっても
錆び難いくいと良いです。
固定感はばっちりです。

2022-07-10
用途:
ステンレスで安心

最寄りのホームセンターよりも安く手に入れられました。ステンレスなので、安心して使えそうです。

2022-04-08
用途:
トラクターの爪の取付用
対象商品:
61054779

トラクターの爪固定用のボルト、ナットは純正品は鉄製で思いっきり締めるとねじ切れてしまいます。キツめに締めないと緩んで爪が無くなります。なかなか難しいのです。トルク管理するほどシビアに出来ないし、困っていました。モノタロウでステンレス製でそろえると鉄製純正品とさほど金額は変わらず思いっきり締めてもねじ切れる事は有りません。怪力の人は知りませんが。安心して締めています。それに錆びません。とっても良い感じです。

2人が参考にしています
2022-06-03
用途:
センタースタンド取り付け用
対象商品:
61054763

センタースタンド取り付けの際にボルトとナットをステンレス製に変更しました。泥や水の掛かる部分なので、錆の心配がなくなりました。

2022-06-19
用途:
船の艤装
対象商品:
61054736

美味い 安い 早い じゃないが 地元のDIYショップで買うより断然安い。

2022-06-05
用途:
門の修理
対象商品:
61054788

門の修理に使用したが特に問題もなく使用できている。気になる点もなし。

2022-05-05
用途:
一般工作用
対象商品:
61054779

この数量でこの安さは他店に無いので非常に助かります。
物自体も螺子屋さんで買うナットと何ら遜色ありません。
無茶苦茶おすすめ。

浩花園 様2022-05-14
用途:
バイクカスタムに
対象商品:
61054754

安価で20個入りなので購入、304なのでそれなりに良いと思います。

2022-01-24
用途:
趣味の組み立て
対象商品:
61054727

良いところ
・ホムセンで買うよりも安い。
・品質はホムセンの物と同等。まったく問題なし。
悪いところ
・なし。

1人が参考にしています
2022-04-05
用途:
海水暴露
対象商品:
61054779

数量設定がちょうど良く、割安感があります。耐腐食性も問題なさそうです。

エフエイシステムズ 様2022-01-04
用途:
貫通ナットを作るために
対象商品:
61054754

アルミパイプにこのナットを入れて貫通式ナットが簡単にできました。
他かなっとも考えましたが寸法が合わなくて
すごく良い物が出来ました。

1人が参考にしています