エアーダスター ノンフロンのレビュー

平均満足度 4.45 (306件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーダスター ノンフロン モノタロウ
モノタロウ
369 / 税込 406
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 【用途】パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
306件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-07
用途:
掃除機のフィルター清掃
対象商品:
74003939

最初は問題ないのですが使い続けるとかやをが冷たくなりエアーが出なくなってしまいますどれもこんな感じなのでしょうか

ミサハマギター 様2024-02-06
用途:
細かいゴミの除去時
対象商品:
74003939

風圧は十分です。価格も手頃で重宝します。
連続10秒くらいで缶が冷たくなり、噴射力が
弱まります。こんなもんかな?

2023-09-19
用途:
pcの掃除
対象商品:
74003939

とてもつかいやすいとおもいますが、すぐなくなるので、容量を増やしてほしいと思います。

2023-11-30
用途:
精密機械のダスト除去
対象商品:
74003939

PC機器等の精密機器のダスト除去に使用。エア圧力も適度で使用しやすいです。

2023-10-31
用途:
ホコリ飛ばし

使い心地に問題なく、価格が安いのでコスパが良くて助かります。
ただ、他の商品とデザインが一緒なので、
時々間違って手に取ってしまう時があります。

インプロ・E 様2023-09-14
用途:
ホコリ飛ばし
対象商品:
74003939

コンプレッサーがない場所で非常に役立っています。ホームセンターで売っている物より圧強く強い

2023-08-17
用途:
ほこり飛ばし
対象商品:
74003939

各社ノンフロン製品になり、製品自体の性能差は無いと思いますが、安い点はうれしい。
ノンフロン製品となって量的使用感はダウンしてますので、普通としました。
最近は充電式ダスター性能も上がってきており、そろそろこういった製品のほうがいいかな、とも思ってます。

2024-12-18
用途:
電子機器の清掃

風量が少ないのと短時間しか使用できないのは缶タイプなので仕方がないので割り切って使用しています。

2023-11-18
用途:
木材穴あけ作業の木粉除去
対象商品:
74003939

木材穴あけ作業の木粉除去等に使用。一度使うと手放せなくなり再度購入です。

株式会社ロキテクノ 様2023-09-06
用途:
電子顕微鏡サンプルの付着物除去
対象商品:
74003939

以前のタイプと使用感は変わりませんが、商品がコンパクトになったことで、廃棄物削減に繋がります。

2024-02-05
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
74003939

他社のを使っていましたが、コスパ悪いのでこちらにしてみました。
もう少し容量があると良いと思います。
出来れば圧力も高めで。

2023-11-11
用途:
埃を取り除くため
対象商品:
74003939

PC等いろいろな所の埃を取り除く場所に使用しております
我が家の常備品

2023-07-08
用途:
バイクのメンテナンス

リピート購入しています。他のエアダスターに比べて圧が高く、ストレス無く使用出来ます。ジェット類等小さな部品に使うときは、気を抜いてると、どこかへ飛んでっちゃいます(笑)

1人が参考にしています
2023-09-04
用途:
ホコリを飛ばすとき
対象商品:
74003939

安物のエアダスターはどの製品でもそうですが、使用していくと気化熱で内部の温度が下がり、すぐに吹き出し圧力が下がります。
エアダスターを連続で使用するような場合には、4-5本用意して、内部の温度が下がりすぎない状態を維持するようローテーションしながら使用すると、1本当たり使用できる回数(時間)が増えます。
内部の温度が下がった状態で使用すると、温度の冷たい(密度の濃い)中身が出てくるので、温度の下がっていない状態で使用することに比べ、1本当たり使用できる回数(時間)が減ります。

11人が参考にしています
2023-11-29
用途:
電気機器の清掃
対象商品:
74003939

寒くなると噴射力が弱くなるので、事前にぬるま湯で温めて使用するとそこそこ使える。

2023-08-04
用途:
通信機器の埃飛ばし、接点部の埃飛ばし、穴あけ加工後の切粉飛ばし等
対象商品:
74003939

他社製品を使用していましたが値段が上がってしまったのを機に、、風量(勢い)も申し分なく間違いなくリピートします。

2023-07-26
用途:
洗車後の水飛ばし
対象商品:
74003939

普通はパソコンのキーボードのホコリ飛ばしに使うものですよね。
けど、私は洗車後の細かな場所の水飛ばしに使ってます。
値段が安いのでずっと愛用してます。

株式会社TKコンタクトセンター 様2025-07-03
用途:
パソコンのキーボード

使い方が慣れていないため、勢いよく出てくる空気が少し驚きます。
もう少し使い慣れないと良さがわからないのかもしれません。

2023-06-11
用途:
洗浄後の金属部品の乾燥
対象商品:
74003939

1)持ち運べるのが便利です。
2)洗浄後の乾燥に使っていますが、DMEが入っているためか?大変良好に乾燥する。
3)ノズルは、使いやすい長さに、切って使用できます。私は、短めが好みです。
4)価格なども考慮に入れて、総合的に大変良いと思う。
リピートします!

2023-10-24
用途:
ホコリ飛ばし
対象商品:
74003939

コスパが良くリピート購入していますが、連続での噴射時間が短くもう少し長く勢いが続くと良いなと、何時も思っています。