ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスのレビュー
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 24854648
4本出しの必要性はありませんでした、2本で十分です。
あと、根元が括れているので、紐や草が異様に絡まりますし底面の強度が足りないので絡まった時、巻き込んでボディが変形します。
これはギヤケースに斜めに捻じれ負荷が掛かるのでとても危険です。ギヤケースが壊れる不具合が増えると思うので早急に改良が必要だと思います。
- 用途:
- 除草作業
以前に使用していた2本タイプよりプラワイヤーの切断確率が激減したと思われます。付属のプラワイヤーが良い製品かもしれませんが・・・
- 用途:
- やっちゃったので、2個目の購入です。
- 対象商品:
- 24854648
荒れ庭の片隅に突っ込んだらシャフトに激しい振動が来ましたので見ると、4本の内1本が元切れしていました。これまでも我慢して3本で使用したことがあったので我慢して続けていたところ、分解して飛んでいきました。幸いバネは数メータ先で発見できましたが、大平ワッシャは発見できませんでした。未だ草刈りが必要でしたので巻き直そうとした所、口金も紛失していました。
振動が来たら必ず草刈機を止めて背中から下ろして確認することが必須でした。これは2本出し用として使用します。
今回は、バネは上部に接着、大平ワッシャは底部に接着、口金はスルスルに抜ける2個は一旦取外して接着、きつく入っている2個にも接着剤を塗布、としました。
- 用途:
- 秋のヤブの草刈り。
- 対象商品:
- 24854648
良さげです。付いてきたコードでも結構切れました。が、内部で絡んでいたのでしょう、叩き出したとき3本はちゃんと出たのに1本引っ込んで。一旦全部出して巻き直してOK。叩き出しで出る長さも適当で良いです。
3mmの硬いコードは巻きづらいです。2.7mmまでが良いところかな?。
石や木にぶつけましたが空中分解はしていません。
4本ハイパワー必要だが沢山切れると、2本で地道にと、どっちが得かはちょっと解らない感じもします、、、。
- 用途:
- りんご園地の草刈り
- 対象商品:
- 24854648
いろいろな刈り払い機に合うように、ボルトが数種類付いてい
てありがたいです(*^^*)
26ccの刈り払い機ですと、ちょっとパワー不足を感じました。
- 用途:
- 唯一の4本叩き出し
一般的に2本だしではコード太さの倍の排気量が無いと満足に使いこなせないといわれています。
附属コードは2.5mmなので2本で25cc 以上
4本だしなのでこれ以上の排気量を必要とします。
30cc未満の低排気量に使う場合コードは2.0mmくらいじゃ無いと厳しいと思います。
私は30cc相当のマキタmur369に装着して使ってみました。
圧倒的に減らないコードは4本だしの最大のメリットだと思います。
使用時の動画になります。
https://youtu.be/L1tfwcwVmI4?si=R40XYzHoqRRo3fyE
- 用途:
- ぽん付け出来ない機種もある
- 対象商品:
- 24854648
スチールのFS131(36cc)に付けようとしたら刃物受けとナイロンカッターを離して取付しないと隙間が開き固定出来ないので幅広ワッシャー二枚挟み付けようとしたが付属ナットのネジ山ピッチが合わず取付不可
予備用ナットを付属ナットサイズまでグラインダー研磨で取付しました 使用の感想は春移行かな
- 用途:
- 草刈
- 対象商品:
- 24854648
ナイロンコード4本で叩き出しというのは珍しくて購入してみました。が、私が取り付けたかった草刈機(共立製ナイロンコード専用機)には最後まで締め付けることができず取付けできませんでした。他の機種に取り付け草刈りをしてみたところ、切れ具合は2本出しとあまり変わらず、回転の抵抗が増えるため普段の回転数よりは高めで使用しなければなりません。製品付属のナット・ボルトで取り付けるのではなく既存のボルト・ナットで締め付けるようにしたほうが良いと思います。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 24854648
改善点として内部のバネとワッシャが分解した際に脱落するのでバネ片側を広げボビン側へ固定できるようにしてほしい。
4本出しのおかげで2本出しや1本出しに比べナイロンコードが摩耗しにくい。