LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付のレビュー

平均満足度 4.23 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。 【用途】作業用のライトとして
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ニューオプト 様2024-11-03
用途:
非常時に懐中電灯として

とても明るくて良いです。マグネットやフックもありいろんな使い方ができて非常に便利です。

2025-01-19
用途:
作業時

2本目の購入です。車用と工場内に置いてきす。
磁石がついてるので鉄の柱にくっつけて利用してます。

2024-12-12
用途:
夜間作業時
対象商品:
45249744

前回買った時より軽くなってて使いやすかった。明るさは変わりなかった。

株式会社藤原製作所 様2024-10-29
用途:
作業時の灯り

磁石の着くところでの作業は、灯りの方向を固定できて効率がアップしました。仕事に使用していますが家庭用にも良いと思います。

株式会社アドバンスパワー 様2024-12-21
用途:
作業用

リピート購入です。前回購入品の外観がベトベトになったので、再購入しました。
性能に問題は有りません。ベタつき出した時期は購入後5年くらいと思います。

2人が参考にしています
2024-10-25
用途:
予備

災害対策に購入しました。乾電池でつくことと、マグネットがあるのがいいと思います。明るいです。

有限会社田布施不動産 様2024-10-24
用途:
不動産物件の案内に活用しています。

輝度、使い勝手、共にオススメできます。コスパも良いでしょう。マグネットが、2箇所付いているので、目的に合わせた使い方ができます。

2024-10-11
用途:
旧車のメンテナンス
対象商品:
45249744

光量が十分で整備や整備動画の撮影が楽になった。マグネットも強力で安定するのも良い。

樋口研究室 様2024-06-04
用途:
車の中での緊急時の常備灯。
対象商品:
45249744

このライトは持ち手が非常にガッチリ太くて握っていて非常に安心感があります。本製品と似たライトはたくさんありますが、このライトの大きな特徴は、単三電池で駆動するようになっていることです。USB充電式ですと、突然電池が切れて、光が弱くなって切れてしまうという心配があって 心細いのですが 、この商品にはそれがなくて非常に安心感があります。他の製品のCOBライトと比べますと、照射の面積が大きくて、暗い部屋が全体的に明るくなります。この製品以外のCOBライトですと、照射面積が1曲集中していて、明るさが狭く感じることがあると思いますが、暗い場所を全体を、大きく光らせたい場合は、本製品の方が最適な感じがいたします。

2人が参考にしています
大学受験DEN 様2024-06-11
用途:
建物の入り口や車中に常備し、日常用兼防犯用
対象商品:
45249744

日常生活には十分明るく、丈夫で、使いやすい。車中では十分な明るさで夕方以降は大変重宝する。防犯のために塾の入り口内側にマグネットで設置して防犯スプレーをかけてある。先日、行政から依頼された防災講演でもこれを紹介したが、薄板の横の金属部分にくっつけてみせると聴衆からは歓声が上がっていた。

有限会社 植松技研 様2024-04-18
用途:
電気工事
対象商品:
45249744

端面の磁力は強力で大変重宝しておりますが、背面の磁力が弱く思った角度に固定できません
背面の磁力を端面並みに強力にして頂けたらもっと使い勝手が良いと思います。

3人が参考にしています
2024-06-19
用途:
夜間の作業に
対象商品:
45249744

明るくてマグネットで固定できて角度も自由に変更できて便利です。

磯田自動車工業所 様2025-05-13
用途:
車両整備

明るさは十分ですが、磁力が弱く作業中脱落して困ります
しまいには電池カバーの爪が折れました
何世代か前のモデルが磁力が強く良かったのですが、改善ではなく改悪と言わざるを得ません

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2024-05-24
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
45249744

LEDの明るさは予想以上で使い勝手もよく大満足しています。
必要であれば複数購入確定商品です。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
質が落ちた
対象商品:
45249744

以前から何世代か使用しています。昔のはベトベトになり、やむを得ず廃棄するのですが、今回のは、まだわかりませんが、背面の磁力が低下して困ります。今のは磁石が1つだけになり壁にくっつけても、ずり落ちてきます。値段上げてもいいから質の良い物が欲しいです。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2024-02-17
用途:
高いところにある積算メーターの検針時、常設灯の暗い通路で作業をするとき、避難経路に配置
対象商品:
45249744

しっかりと照らしてくれるので見えにくいメーターがしっかりと読み取れます。
広角に照らすモードはかなり照度があり、重宝していて実は今回で3機目です。
マグネットで固定できるので使用しないときは避難経路に配置しています。

1人が参考にしています
2025-05-08
用途:
懐中電灯用

どんなに気をつけて保管・使用していても、本体がすぐにベトベトになる。
一時しのぎでアルコールなどで拭き取るのだが、結局は使うのにストレスとなり捨てることに。
材質を見直してほしい。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-02-05
用途:
災害時の備え

災害時に備え、夜に部屋の電気を消して真っ暗の状態で高い位置に置いて照らしてみました。広い範囲を照らし、災害時に使用するには十分の明るさです。スタンド底部のマグネットは、かなり強力です。一度くっつけると外す時は、それなりに力が必要なくらいです。災害時にはかなり役立ってくれそうです。

1人が参考にしています
2025-03-31
用途:
夜間作業

1個目は最初から点灯しなかったので返品交換した。
2個目は点灯したが手持ち作業中に突然消える。
どうやら特定の角度で接触不良が起こるようだ。
これでは仕事にならない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2024-10-24
用途:
夜の散歩
対象商品:
45249744

以前のタイプと比べて灯りが3段階になったけど点滅も欲しい。
持ち手が長く使用してるとゴムが劣化する。

2人が参考にしています