415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)のレビュー
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
【用途】事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
2025-12-16
- 用途:
- 倉庫の整理
操作性は非常に滑らかです。大体4本で使用するのでセット売りしてもらえると助かります。
2022-08-02
- 用途:
- 農作業
9年程使用のスイデンSS25-EG1のスポットクーラーに付属のキャスターが劣化による破損。取り付けサイズをはかったらこの商品がピッタリ着けることが出来ました。非常に満足です。
1人が参考にしています
2021-06-12
- 用途:
- 店舗什器用に
- 対象商品:
- 02212393
店舗使用の100Kgを超す什器にもともと付いていたキャスターが折れたので、交換用として4つ取り付けました。適度な滑り具合で什器の使い勝手がとても良くなりました。什器のキャスター取り付け部がもつかが問題ですが、キャスターの強度としては申し分ないものでした。
2人が参考にしています
株式会社バックアップコーポレーション 様2021-02-15
- 用途:
- 屋台の車輪として
- 対象商品:
- 02212366
やきいも機の屋台の車輪として使用、やきいも機本体とプロパンガスを載せても安心して使える。
2018-08-04
- 用途:
- 家具用 今まで利用していたものが破損したため。
- 対象商品:
- 02212384
取り付け位置の合うものが、この商品だけでしたので購入。
出来れば、車幅と高さがもう少し大きなサイズが欲しかった。
2017-07-12
- 用途:
- 台車での重たいものの移動作業
- 対象商品:
- 02212402
420Eと同時購入です。重いものを移動する時の台車に使用しています。床に傷がつかず、静かに能率的かつ快適に作業出来るようになりました。
1人が参考にしています
2014-03-19
- 用途:
- 自動カンナ・ベルトサンダー・ルーターテーブルの作業台に利用
- 対象商品:
- 02212384
車輪径40mmで、取付座A×B(mm): 51×31のサイズは他に見つからなかった。
2×4で作った作業台の脚部にそのまま取り付けられるサイズなので、便利です。
2013-12-11
- 用途:
- 回転式本箱の移動用に使用
- 対象商品:
- 02212393
回転式本箱、キャスター付けないと本を収納後の移動が出来ないのですが、
これ4個使用すると加重も問題なくスムーズに移動ができ便利です。
カラオケスタジオ USA 様2013-12-04
- 用途:
- 看板の修理
- 対象商品:
- 02212393
看板の修理用に購入しました。
安かったのでどんなものかなと思いましたが、しっかりしています。
動作もスムーズで良かったです。