スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTのレビュー

平均満足度 3.73 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
869 / 税込 956
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。 【用途】ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-21
用途:
SUS304のM3止まり穴開け
対象商品:
06299632

機械を使ってねじ切りしていますが、とても長く使えます。

ナカジマ精工株式会社 様2025-05-22
用途:
サスのM3タップたて

SUS304の自動加工で安心して出来る
さすがにOSGサス用タップ

2022-12-13
用途:
突き当りネジのタップ作業
対象商品:
06299632

突き当り穴にタップを切る作業で、穴の奥深くまでネジを立てる作業にこれを使ってみました。
先端近くまでタップのネジが付いているので、目的を達成することが出来ました。最初は通常のタップで案内ネジを切っておく必要があります。

TAKO技研 様2022-02-17
用途:
機械部品の加工
対象商品:
06299632

ステンレス部品のタップ加工には 必需品です。しっかり潤滑しながら加工すれば タップ折れの心配なしに加工できます。キレが悪くなっったと感じたら 新品に交換して 普通鋼用に継続利用しています。

2015-12-22
用途:
精密機械
対象商品:
08151105

いいかも

2013-05-21
用途:
SUS304へのタップ
対象商品:
08151026

SUS304丸棒の貫通穴へのタップ加工で使用。切子の絡みや下穴の大きさ(少し大きめにしている)にも左右されますが、このタップが一番耐久性があると思いました。最高で950個位で折れてしまいましたが、弊社では700~750個を目安に交換しています。ご参考までに…

3人が参考にしています
2013-07-22
用途:
金属加工用
対象商品:
06299657

切れあじは、いいのですが韓国製と言うので耐久性が少し不安です。

3人が参考にしています
2022-07-21
用途:
sus304 t.2 にM4の加工
対象商品:
06299641

ステンレス用と書いてあるが一発目から歯が立たず。
自分の扱い方とたまたまはずれを引いたかを疑ったが、2本目の新品でも全く切れず。
結局手持ちのお古の鉄用のタップで加工する羽目に。
使い物にならないです。

2013-05-29
用途:
SUS304袋タップ
対象商品:
06299641

最低です。韓国製のタップってこんな程度のものだったのですね。
何がステンレス用ですか!
全く切れません。捨てました。二度と買いません。
50年前の日本製よりまだ悪い。
MonotaROさん、このようなものを売っていては駄目ですよ。

10人が参考にしています
2012-02-11
用途:
ss400 ステンレスのタップ作業
対象商品:
08151184

さすがOSGですね価格もそれなりですが
期待どうりで満足です
加工した材料は厚み15ミリ前後でした
どれもねじ山が綺麗に仕上がりました
機械と手作業どちらもスムーズに作業できました

有限会社テクノ神明 様2012-08-15
用途:
止まり穴タップM2.3*4箇所 φ70mmフランジ短面に加工
対象商品:
08151035

切屑の排出等、品質的には問題なし。
価格設定も、普通程度
納期が、掛かりすぎ、もう少し納期対応ができれば、もしくは、
価格設定のどちらかができれば、継続購入も・・・

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
納期につきましてはより一層の改善に努めて参ります。

森鋲螺製作所 様2011-12-08
用途:
S45C・SUS・SS41などの材料で旋盤加工やタッピングマシンでの雌ねじ切りに使用。
対象商品:
06299666

OSGが韓国で生産しているものですが、材質はハイスだし切れ味も良い。
持ちも、そこそこいけます。
欲を言えば、タップのねじ部分はもう少し短い方が切り粉の捌けが良くなると思うのですが。

2011-02-22
用途:
ステンレス鋳物(SUS304)にタップをきる。
対象商品:
06299675

割といい感じで切れました。

1人が参考にしています
2013-07-22
用途:
タップ作業
対象商品:
06299666

止まり穴用なのに普通のスパラルタップが来たどうなつてるの?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

止まり穴用につきあmしても、M6以下は突出しセンターとなります。

2011-10-02
用途:
6㎜シャフトセンター部止ビスのため使用
対象商品:
06299632

今迄3mm及び其れ以下は折れ易く随分嫌な思いをしたが此れは良い物を見つけた
と思う 少々値が張ってもこの方を選ぶナ 後は何回使用に耐えられるか