穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)のレビュー

平均満足度 4.28 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂
大阪魂
339 / 税込 373
1パック単位の販売です。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
クワドロペット 様2025-09-22
用途:
車の足回り

2~3個分が有れば最高です。旧車ですので中々誓いきれないということです。

2025-04-12
用途:
機械部品

スプロケットを加工して商品を併用して使用しました。問題ありません。

BONSAI MOTORCYCLE 様2025-03-30
用途:
工作の素材

1mm厚のスナップリングを探していたのだが 無いのでこの製品を加工して製作しました。

2023-10-23
用途:
トヨタの車SV40のリアテンションロッド
対象商品:
05628497

トヨタSV40のリアテンションロッドのブッシュがガタガタになった為ピロボールを入れてこのスナップリングを付けて、溶接しました。溶接、加工は自己責任でおこないます。このスナップリングは穴用直径28位です。

2023-07-15
用途:
重機の修繕部品
対象商品:
05628585

重機のトラックローラー修理のため購入。
同時に購入したベアリングとともに使用。
問題なく使用できました。

2023-03-04
用途:
輪止め
対象商品:
05628567

輪止めため購入しましたが、しっかり出来ており使いやすく便利です。

2021-08-02
用途:
旧車のメンテ
対象商品:
05628542

古いバイクの為純正が欠品だったので助かりました。物が安かったので送料の方が高くなりました。

2021-04-12
用途:
海外から輸入の林業機械部品の構成部品の代替品として。
対象商品:
05628585

海外輸入の商品と寸法は変わらないので、代替品としては十分に役割を果たしています。
プライヤー差し込み箇所の金具(?)の形状が若干現物とは異なってはいましたが、問題は
ありませんでした。

2021-02-26
用途:
リニアブッシュの固定に使用。
対象商品:
05628481

ブロック型のリニアブッシュは高いので、自作する為に購入しました。
MonotaROブランドでアルミサイコロ(10~60mm)があると嬉しいです。
ノーブランドは、高すぎます。

2021-05-25
用途:
自動車のミッション

とても満足しています。また購入したいと思いますー。

2021-04-11
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
05628567

価格相応の品質面に不安を持っていましたが、今のところ全く問題なく使用しています。メーカー品の代用になってます。

TK工房 様2020-11-29
用途:
ベアリング押さえの交換
対象商品:
05628427

スナップリングを外したら、破損してしまったので購入。
特に問題なく交換完了。

2021-08-12
用途:
フィルター固定時
対象商品:
05628892

予想以上に,硬い素材でしたが,何とか使えるので助かりました。

2020-12-29
用途:
農機具のオイルシール及びベアリング交換
対象商品:
05628402

農機具のオイルシール、ベアリングの交換と同時に新しいものと交換しました。

2020-04-09
用途:
バイクのフロントフォークのOH
対象商品:
05628567

純正部品が欠品なので、此方の商品を加工して使用しています。加工手間はかかりますが単価は1/10位です。

2019-12-15
用途:
ラジコン用のシール押さえ
対象商品:
37571353

少し薄いかな?と思いましたが、十分使えます。
以前はCリングリテーナーだったので、外し難かったが、スナップリングは外しやすい。

ライヴリーズ 様2015-12-19
用途:
オーバーホール用
対象商品:
05628472

スッキリ新品交換で納得です。価格も安いし普通に使えます。もう少しロットが少なければ尚 良いですね。

2015-12-10
用途:
整備に
対象商品:
05628542

よい品でした

2017-03-24
用途:
スナップリングとして
対象商品:
05628497

スナップリングとして何の問題もありません。また、購入します

2013-01-05
用途:
設備保全
対象商品:
05628524

大阪魂ブランドですが、商品写真で製造メーカーが確認できたので、安心して買えました。ペンチ穴が割れたりすると、取り外しが困難になる部品ですので、価格より品質重視で探すのですが、価格も他ブランドより安く、満足のいく商品でした。PBなので、製造メーカーが替わることも有るかとは思いますが、少しでも消費者に情報を開示して頂きたいと思います。

2人が参考にしています