スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTのレビュー

平均満足度 4.17 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)
899 / 税込 989
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。 【用途】中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
53件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-07-07
用途:
錆びついたネジの再生
対象商品:
06315854

溶接のスパッタ取り錆びついたネジの再生使いましたが非常に食い込みが良く満足しています

株式会社石原鉄工 様2014-06-13
用途:
SUS材のタップ加工
対象商品:
05841561

焼け付き、折れ損の少ないタップです。
SUS材には特におススメ。
タップ油はスプレーでなくペーストを使うとさらに良いです。

2016-07-26
用途:
ネジの修理
対象商品:
05841577

大変使いよいです。GOODです。

2017-03-24
用途:
ネジ加工
対象商品:
05841586

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

2016-05-31
用途:
金属加工
対象商品:
05841577

特に可もなし不可もなし

2017-07-24
用途:
機械加工
対象商品:
05841586

今まで色んな所でタップを購入しましたが、ケースではなくビニール袋にコロンと入っているだけなのは初めてでした…。
製造も韓国製のようですので、精度や耐久含め気をつけて使用してみたいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2012-12-20
用途:
ネジ穴の補正
対象商品:
08392465

一般的には入手困難なサイズ・ピッチなので助かります。
切れ味も良く、特に問題なく使用しています。

2013-08-17
用途:
タップ加工
対象商品:
08148061

なかなか使用しない径とピッチ(M30P1.5)のタップを購入出来たのでよかったです。タップを使用するのにストレートコレット(Φ23)もこちらで購入しました。NCフライスにセットして、S50Cに使用しましたが普通にタップ加工できました。

株式会社 ASS 様2012-06-06
用途:
マシニングでのダイカスト部品のネジ加工
対象商品:
05841525

普通に使用しているので良し悪しは今のところわかりませんが自社にて使用する分には非常に満足できる物ではないでしょうか。
また、タップの持続性(水溶性切削油を使用)につきましては今後長時間使用して行くうちに解ってくると思いますので今のところは問題なしとしか答えられません。

2013-05-16
用途:
ラジアル機械にてステンレス等のメネジ切に使用
対象商品:
05590907

摩耗頻度が少なく加工精度が高いので信頼性が高くいつも使用しています。
特に気密性を重視している製品加工に向いていると思います。

1人が参考にしています
2020-01-27
用途:
ペン型けがき針のボディー作成に
対象商品:
08147334

ペン型けがき針のプラスティックボディーが破損したので真鍮で作るのに使用。
特殊すぎて使い道が少ないが、旋盤で内径雌ネジ加工用のバイトを作るよりかは安上がりに済んだと思います。

2012-03-15
用途:
タップ加工
対象商品:
06315915

OSGの商品ですので、何ら問題なくしようしています。

2019-08-04
用途:
タップの立て込みしか使えないでしょう
対象商品:
06315811

さすがスパイラルの一言につきますね、欲をいえばピッチの異なるものも
そろえてほしいですね、近頃はライバル製品との差をつけたくてか、やたら
と規格違いのネジの乱用がはやっていて困ったものです。

光華プラスチック工業株式会社 様2015-11-18
用途:
樹脂成型品へのねじ切り
対象商品:
06315863

タッパーでの往復作業でカエリがたくさん出る。
前回購入品より出来上がりのネジがゆるい。

2013-08-02
用途:
ねじ切り
対象商品:
05841534

製品としては信頼性があり問題ないが、送ってきた状態がメーカーのケースに入ってなく簡易的な薄っぺらいビニールに入っていた。
3種類注文したがすべて同じ状態だった。
刃物なのでしっかりメーカーのケースに入れて納品してほしい。

2人が参考にしています
かねき米の郷 様2019-08-21
用途:
ホンダスカッシュ燃料コックのパッキン交換時のビスのねじ山切り
対象商品:
05841525

燃料コックがハトメ留めになっているので、下穴あけてねじ切りしました。正確にタップねじ切れたです。

2017-12-15
用途:
金属プレートへのタップ切り
対象商品:
05841552

日本製に比べ切りかすがタップにかなり絡みつく。
さらに折れやすい。
多少高くても日本製を出してほしい。

1人が参考にしています
株式会社東洋ウェルド 様2011-09-22
用途:
鉄にタップを切るとき
対象商品:
05841534

以前購入したタップだと折れやすかったが、わりと丈夫で長持ちする。

2015-03-30
用途:
ネジきり作業
対象商品:
05841561

M8のネジを切るのに注文しました。 MADE IN KOREA の文字が気になって 試しにネジを切ってみました。 なんとネジゲージが入っていっては行けない方が 2回りも入ってしまいました。
そこで もう一度 こちらのタップの箇所を覗いて OH規格に気づきました。
購入品は OH2、 その下に 価格が若干高めの OH3 というのを発見しました。 多分こちらだとねじゲージが半周り程しか入らないのかと思いました。 物によっては「返品可」とあったので期待しましたが、書いてないので無理みたいですね。 注意して 規格がうるさくない会社の製品の時にでも使います。 最近 親会社が特にうるさく、そこの製品には使えません。100円ケチったばかりに損をしてしまいました。 3本購入、1本使用。(せめて2本だけでも交換聞きませんか?)
普通の製缶会社に OH規格 等言われても困ってしまいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
既に開封されている商品になりますので、ご返品できない状況になっております。

有限会社栄光ファスナー 様2013-02-19
用途:
タップ加工
対象商品:
05841577

安心して作業が出来ました。