- 用途:
- 倉庫での作業時
- 対象商品:
-
02445913
現場作業員から使いやすいと好評で、リピート注文しています。
1人が参考にしています
- 用途:
- 製品の荷造り用
- 対象商品:
-
02445904
引っ張り強さに負けず、変形もしないので安心して使用できる
- 用途:
- 小口発送用梱包
- 対象商品:
-
02445904
以前から使用させてもらっています。屈曲部も弱くなく安心して使用できます。
- 用途:
- 商品の結束時に使用しています。
- 対象商品:
-
02445904
毎回5~6000個づつ購入しています、一袋1000個入りでお買い得と思います、また購入します。
- 用途:
- 重量梱包に使用
- 対象商品:
-
02445913
初めて爪立ちタイプで初めて使用しました。
つくりはしっかりしています。
結果は、爪は ない方がやりやすいかもと思いました。
- 用途:
- 畳の結束
- 対象商品:
-
02445913
満足しています。
ストッパー固定が簡単ですので作業もはかどります。
- 用途:
- 工場で加工した商品を梱包時に使用
- 対象商品:
-
02445904
長年を使って来ている梱包用品として、使っていますので、これからも続けて使用します
- 用途:
- 住宅用木部材・パネル等の梱包
- 対象商品:
-
08238517
ストッパーの折り込んだ爪が、飛んでしまう事がある。
- 用途:
- 複数商品の梱包作業
- 対象商品:
-
02445913
迅速に対応していただき感謝します。
他社のPP15MMバンド用のストッパーは複数回使用できるよう結束の際か一方を折り返して利用しており、複数回ストオパの利用ができますが、このストッパーは複数回使用できません。
1度限りの消耗品と割り切ればよいのですが、他社ブランドが複数回使用できるだけに残念です。
- 用途:
- PPバンドストッパー
- 対象商品:
-
08238517
10袋のまとめ買いで単価が抑えられて良い。品質も良好。ただ、まとめ買いの時は納入まで長い時は1週間近くかかるので、3日程度で安定して納入してもらえると更に良い。
- 用途:
- 木材の結束に
- 対象商品:
-
02445913
作業性を考慮して19mmのストッパーを使用しております。
安価なオリジナル商品も作ってくれればありがたいです。
- 用途:
- キカイ梱包時
- 対象商品:
-
02445904
簡単に装着でき、時間短縮できる。
またコストが安価である
- 用途:
- 製品の梱包時
- 対象商品:
-
02445913
コストは良いです。製品を梱包する際に力を入れると破損することがあります。
東清水ブラザーミシン株式会社 様2018-02-05
- 用途:
- 商品
- 対象商品:
-
02445904
商品には満足しております、また機会ありましたら宜しくお願いします。
- 用途:
- 商品梱包時
- 対象商品:
-
02445913
通常使用問題なしですが、強く引っ張ると詰めが折れることあり。
- 用途:
- 木材製品の梱包
- 対象商品:
-
02445904
大変強いので、安心して使用しています。再使用もできるので、助かっています。
- 用途:
- 商品出荷時
- 対象商品:
-
02445904
昔から使っているが、やっぱりいい。
他より多少高くても。
手締めする場合ペンチを使ってやっていますが
簡単な締め道具の提案があるともっといいなと思う
- 用途:
- 梱包時に使用してます。
- 対象商品:
-
02445904
非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。
- 用途:
- 荷造り
- 対象商品:
-
02445904
量が豊富だから助かります。とにかく使いやすいです。
- 用途:
- 建材梱包時に使用
- 対象商品:
-
02445913
繰り返し使用するとツメが取れてしまうので、解いて2回目使用は難しい。