軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒のレビュー
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。
被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。
難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
【用途】軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接
有限会社八巻鉄工 様2025-06-09
- 用途:
- 薄物溶接
バッテリー溶接機で高所作業車で吊り扉のハンガーーレールの溶接作業で使用したので、移動する際キャップタイヤーを誘導することもなくバッテリーの持ちもよく作業がはかどりました。
2024-11-12
- 用途:
- 溶接
単価もまあまあで、20kgまで必要ない人はおススメ。
有限会社和信自動車工業 様2024-06-12
- 用途:
- 物置の修繕に使用
- 対象商品:
- 06180553
お店に注文をすると20kg単位でないと買えなかったのが、モノタロウだと小分けで買える。ちょうど良い量で必要な分だけ買えるので良かったです。
株式会社青山工業 様2022-12-20
- 用途:
- 手摺などの加工
- 対象商品:
- 34944856
他の商品も使用したことがありますが、やはりこちらの商品が一番つきがいいと思ってます。この太さも使い勝手がよく、いつもこちらを購入しています。
2021-10-18
- 用途:
- 溶接するとき
- 対象商品:
- 06180544
軟鋼薄板、中板溶接はゼロードの時からこれです。説明通り再アークもいいし、ビートの伸びもいいし、スラグ剥離もいいし、扱いやすい溶接棒です。
1人が参考にしています
有限会社カインドウェーブ 様2021-07-26
- 用途:
- 溶接時
- 対象商品:
- 06180553
溶接機の容量が少し小さかったのか付きがイマイチでした。出力最大で休み休みで使用。なんとかその日の作業を終えることができました。次回は1ランク下の棒を買います。
有限会社 柴藤自動車 様2021-02-05
- 用途:
- 電溶
- 対象商品:
- 10020035
ずっと前から使用しているので特段 良いも悪いもないのですが、当方の場合 頻繁に溶接修理があるわけではないので、2kg単位で出していただける種類がもっと増えると助かります。
1人が参考にしています
斐太設備工業株式会社 様2020-10-15
- 用途:
- 溶接
- 対象商品:
- 06180553
パッケージが新しくなっていましたが、使用感は今まで通りスムーズで何も問題無く使えます。
20kg単位でなく5kg単位で購入出来るので、仕事量的には有難いです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討いたします。
2020-05-20
- 用途:
- 配管溶接
- 対象商品:
- 06180544
普段は専門の問屋さんから買っていますが今回初めてモノタロウさんで注文しました。中身はいつものと全く同じで何も問題ありませんでした。1箱から注文、配達までしてくれるので次回も利用しようと思います。