コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプのレビュー

平均満足度 4.47 (105件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ
ユニカ
559 / 税込 615
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。 【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
105件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-23
用途:
コンクリートの穴開け
対象商品:
02277423

最初は良かったが段々刃先が焼けて開けにくくなってきましたが。こんなもんでしょう。

2019-07-02
用途:
基礎コンクリートに穴あけ
対象商品:
02277143

基礎コンクリートに振動ドリルで深さ45mmの穴をあけましたが8か所目から切削スピードが落ちてきて、先端のチップ部分が摩耗したのか。
こんなものなんでしょうか。
別の径6.4mmで深さ20mmを20か所施工もしましたが切れ味変わらずだったので、ヘタるの早いなと感じました。

2016-06-16
用途:
アクリルリシン・スタッコ壁面に、防雪金具を取り付けるための予備ネジ穴です。
対象商品:
02277326

切れ味よく、電動の振動ドリルの作業がとても楽でした。

岐鋳 様2019-06-27
用途:
鋳造用中子の孔あけ

珪砂+樹脂を焼成したものに穴を開けるのにしようしていますが、最近のロットになつて、耐久性にばらつきが多い
使用しはじめすぐにやきがはいったように青黒く
変色し、折れてしまう
最初から切れ味も悪く、すぐにおかしいと感じるほど
改善をお願いします

日本厨房サービス株式会社 様2017-02-16
用途:
穴あけ
対象商品:
02277317

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

2016-03-16
用途:
コンクリート穴あけ
対象商品:
02277143

穴あけ作業は初めてなのですが、30回開けても使えてます

2019-09-11
用途:
コンクリート塀へのビス止め用の穴あけ
対象商品:
02277317

電気ドリル用のビットではほとんど穴が開かなかったが、振動ドリルとこのビットを使うと穴あけが可能になった。

2016-07-08
用途:
10ミリ磁器タイルへのピン建ての下穴用
対象商品:
10037641

以前はホームセンターで買ったのですが2.5は余り出回っていないのでかなり使う為まとめ買いです。ピンが2ミリの為3ミリキリだとクリアランスが大きいので仕方なくこれを使用。ただ細い事もありせいぜい5穴程度しかもたない。出来れば2.5用のTJタイプ(インパクト用)が欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2015-12-11
用途:
アンカー下穴
対象商品:
02277231

値段は安かったけど、コンクリートにしっかり喰い込みます。

1人が参考にしています
2016-02-01
用途:
アンカー取り付け
対象商品:
02277475

切れ味が良く力を入れなくても穴明けができる。

1人が参考にしています
株式会社横瀬運輸産業 様2016-10-17
用途:
アンカー埋め込み
対象商品:
02277265

問題ないですね、この品質でこの価格なら買いですね

2016-11-27
用途:
コンクリートの穴あけ
対象商品:
02277414

いつもこれにしています。リーズナブルな価格、耐久性からこれになりました。

2020-04-24
用途:
家具の設置
対象商品:
02277317

振動ドリルで、コンクリートに気持ちよく穴があきました。

WebSpace 様2014-07-16
用途:
アンカー用
対象商品:
02277195

アンカー用の下穴加工に使っています。
頻度が少ないので、今のところは無難に使えてます。

2016-05-24
用途:
耐震補強用金具取付
対象商品:
02277387

無難に使用可能。可もなく不可もなく。

2015-11-09
用途:
配管で壁を貫通
対象商品:
02277256

エアホース配管時、ブロック1個分の長さの穴を貫通させないといけなかったので購入。
綺麗にしっかり貫通しました。
長さがポイントです!

2016-02-11
用途:
アンカーボルト用のコンクリート穴開作業
対象商品:
02277143

コンクリートに5回程振動ドリルにて穴開作業実施。問題なく使用できた。

1人が参考にしています
2016-04-25
用途:
コンクリートにアンカー埋め込み
対象商品:
02277143

安いので再度買いましたが皆さんの言われるとうり数回穴を開けると溶接が外れます。
溶接が甘いですメーカーにしっかり溶接をするよう言ってください。

MonotaROからの回答

チップの溶接不良・シャフト部の鋼材不良の可能性もございますので弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2018-12-13
用途:
コンクリート床にアンカー用穴あけ作業
対象商品:
02277484

3回ほど30mmほどの穴を開けたが、切れ味は変わらなかった。

2016-04-09
用途:
コンクリートの穴あけ
対象商品:
02277143

8回穴を開けたらチップが外れました、溶接部が甘いようです、手前で溶接したかったが
材質が特殊なようで金額が700円なのでもう一本注文しました。
コメリでキリを見ましたが1550円してました。

1人が参考にしています