ドリルチャックのレビュー

平均満足度 4.71 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドリルチャック ユキワ精工
ユキワ精工
4,098 / 税込 4,508
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-17
用途:
卓上ドリルスタンドで6.5ミリから8.0ミリに取り換えて使用しています。(木工製作)
対象商品:
08215015

使用中の卓上ドリルスタンドのチャックが6.5mmしか使用できまいので、モノタロウ様に相談した所、この商品なら使用出来るとの事で、注文しました。
大変使いやすく喜んでいます。有難うド在ました。

2022-04-19
用途:
卓上ボール盤の修理
対象商品:
08215015

卓上ボール盤の芯ブレが大きいためドリルチャックを交換。交換前は430ミクロン振れていたが交換後は210ミクロンに半減した。シャフトの芯ブレは10ミクロン程度あったが、交換により半減した。本チャックの精度が不明なので良品か不良品かの判断はできません。

2017-04-30
用途:
工作
対象商品:
08215015

さすが日本製ですね。フレが改善しました。大満足です。

2016-07-11
用途:
各種穴あけ
対象商品:
05736166

長年芯ブレに悩んできたT社DPE-13Bのチャックを交換しました。一回り大きかったので、大丈夫かと心配しましたが上手く取りつきました。他の影響もあり、芯ブレ皆無とはいきませんが当方の作業内容では十分な改善ができました。

2016-08-15
用途:
アルミ素材の加工に使用
対象商品:
08215015

やっぱり国産品はいいですね、芯ブレはないしコレットがスムースに回ると気持ちがいいです。

1人が参考にしています
2016-08-05
用途:
ボール盤の整備
対象商品:
04659846

世界のトップレベルのメーカー、品質も信頼できます。

2016-06-14
用途:
ドルチャックの交換
対象商品:
08215015

素晴らしい出来です早く替えればよかった。

2016-03-14
用途:
自作のボール盤で5mm以下0.8mm位までの穴あけに使用
対象商品:
04659961

以前使用していたチャックは4mmのもので古くなったので新調しました。スピンドルのテーパーが同じだったのでこれにした次第です。

2人が参考にしています
2015-01-30
用途:
古いチャックと交換
対象商品:
05736166

ドリルの軸がブレているのが気になり、新品に交換しました。
取り付けもスムーズにいき、ブレもなくなり精度が上がり満足しています。

2017-03-24
用途:
ボール盤
対象商品:
05736166

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

アリーレーシング 様2014-09-23
用途:
ボール盤で穴開けに使用
対象商品:
04659882

ガッチリつかんでくれます。
やっぱりメードインジャパンがいいですね。
精度も高いです。
ただボール盤に取り付けて3日ほどで茶色に錆びてきました。
新品時の輝きが続くと嬉しいですが・・・・

2人が参考にしています
2018-02-06
用途:
ボール盤に
対象商品:
08215015

標準装備のチャックとは雲泥の差で、ほぼブレもなくなり安心して作業が出来るようになりました。

2014-04-18
用途:
建築材料などの穴あけ金属部品の穴あけタップたて
対象商品:
05736166

剛性も高く精度も申し分なく満足して使用中。

1人が参考にしています
四宮エンジニアリング 様2014-08-10
用途:
小径ドリル 設計に使用
対象商品:
04659916

コンパクトなのに 精度は高いので 満足

1人が参考にしています
佐久間ダイス製作所 様2013-06-08
用途:
オリジナル機械の製作
対象商品:
04659952

超硬の伸線用ダイスの製作機械を作っています。
こちらのチャックを使用したところ精度も良く、とても満足のいく機械が出来ました。

1人が参考にしています
2013-02-19
用途:
ボール盤での穴あけ
対象商品:
04659891

流石にユキワの商品って感じです。チャックの動きもスムースで芯もしっかりしてます。

1人が参考にしています
2015-12-13
用途:
車やバイクの整備とレストア
対象商品:
04659986

M8MGを購入。
激安卓上ボール盤HDP-10Bに使用。
芯が出ていなかったボール盤が普通に使用できるようになりました。

1人が参考にしています
有限会社ぴゅあ 様2014-07-07
用途:
卓上ボール盤の定番交換品
対象商品:
04659943

REXONのDP2250RやDP-10Aなどのチャイナ製ボール盤はやはり精度が無く、チャックやベアリングを交換するのは周知のこととなっております。私もチャック・ベアリングを交換し、その効果は運転音が「ゴロゴロ」から「ウィーン」へ変わりました。

2人が参考にしています
2013-01-14
用途:
ボール盤のチャックとして
対象商品:
05736166

やはり信頼のおける製品と言う感じで、この製品の前に付いていたユキワ精工のドリルチャックが狂っていたので購入した。ドリルの芯が安定したのでいろいろな作業の精度が一気に向上した。

1人が参考にしています
2012-06-16
用途:
ボール盤による穴開け
対象商品:
05736166

いままで中国製の安いやつを使用していて、ガタが大きく不満がありましたが、コレはガタがなく非常によいです。

2人が参考にしています