超硬バー(Bシリーズ)のレビュー

平均満足度 4.75 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,698 / 税込 2,968
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アートクラフト 様2023-08-23
用途:
各部材の研削に
対象商品:
05607682

2度目の購入です。 切れ味は満足ですが、比較的耐久性が低いみたい。 そんなに硬くない金属の研削を行った際(作業時間 : 休み休み2時間くらい)、わずかに刃こぼれが起こっていた。 結果、研削能力は若干落ちましたが、以後もまあまあ使えていますので、価格も考えれば十分満足です。

2023-08-15
用途:
ラジコン部品のバリ取り
対象商品:
05607673

ジュラルミンを旋盤・フライス盤で加工してからのバリ取りに重宝しています

2023-04-07
用途:
金属の荒削り
対象商品:
05607673

よく削れて良し。
ドレメルの丸い掘削ビットも使用していますが、目詰まりしやすくなってきたので他のものを試したくなりました。
表面のギザギザが細かくてよく削れました

2023-01-19
用途:
ステンレス板の皿とり 面取り
対象商品:
05607673

とても綺麗ね仕上がそれも軽く当てただけで綺麗に仕上がりました。10点満点です。

株式会社ART CRAFT 様2022-01-28
用途:
金属の削り
対象商品:
05607682

切れ味はなかなか良いのですが、耐久性が少し低いかな?と言う感じです。 何度か使用後、切り粉を払おうとしたのですが払えない。 良く見ると切り粉では無く、刃が細かく欠けていました。 そんなに硬い金属を削った訳ではないのですが、少し疑問かな? それでもしばらくは使えそうですし、価格を考えれば、「まあ良いんじゃない」ですね。 多分リピートします。

1人が参考にしています
M's AUTO WORKS 様2021-03-18
用途:
エンジンポート研磨
対象商品:
05607682

形状は良いのだが、シャフトが曲がる。今回二本目の購入

石原商店うなぎ工房 様2018-08-10
用途:
切削作業
対象商品:
05607673

急激に切れ味が落ちたりも無く、芯ブレも無いので満足しています。

1人が参考にしています
国土開発工業株式会社 様2018-11-17
用途:
機械のメンテ
対象商品:
05607673

思ってたより少し小さかったですが、それが良かったのか細部まで届き
すごく使い勝手が良いです。

有限会社ピーチアンドダムズン 様2018-10-09
用途:
鉄工
対象商品:
05607673

基本的に消耗品なので、価格の安さが一番の魅力です。鉄にはちょっと厳しいです。木工やアルミ向け。

BLUE WING GARAGE 様2016-08-07
用途:
バリ取り、金属の切削
対象商品:
05607673

ストレスなく切削できました。かなり硬い素材でしたが満足な仕上がりでした。

2016-05-06
用途:
メンテナンス時
対象商品:
05607682

軸ブレもなく安定してます。気に入ったので異なる種類も試そうと思います。

葛原タクシー 様2016-02-13
用途:
4輪エンジン(4AG)のポート研磨、段付き修正
対象商品:
05607682

ポート研磨、段付き修正時の荒削りに使用。フレキシブルシャフトの電動リューターに取り付けて使用しました。
跳ねることなく面白いように削れて作業時間の短縮になります。荒削り作業には必須アイテムです。

1人が参考にしています
big_boy mc 様2015-05-03
用途:
バイクのヘッドのポート加工に使用。
対象商品:
05607673

こちらは電動のハンドリューターに使える3ミリ。ザクザク削れます。ロングが有れば良いのですが。

2019-03-28
用途:
タミヤ製エンジンカー付属エンジンのクランクシャフト内径拡大用
対象商品:
05607673

タミヤのラジコンエンジンがショボいのでクランクシャフト内径大きく広げるために購入しました。
硬くて削れにくかったクランクシャフトが削れます。

2012-03-21
用途:
ロウ付けした黄銅の切削など。
対象商品:
05607682

3mm軸のリューターで使用しています。切れ味も十分で引っかかりなどもなく使いやすいです。

1人が参考にしています
2009-02-06
用途:
模型制作や日曜大工に使用しています。
対象商品:
05607682

先端まで刃のついている砲弾型なので先端で突くように使用する事が出来るため便利です。
また綺麗に削る事が出来るため、繊細さを要求される切削作業に重宝します。
超硬なので金属もガリガリ削れます。

1人が参考にしています