スラントルールのレビュー

平均満足度 4.00 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スラントルール アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)
1,898 / 税込 2,088
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。 【用途】配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-17
用途:
MyCarのDIYで使用
対象商品:
06069226

キャンバーボルトを利用し始めたので、キャンバー角調整に使用しています。
いろいろ試して、「やっぱり工具は使用方法だなぁ」と感じました。
ただ付けて計るだけだと、引っ掛かって「あれっ、こんな角度じゃないはずっ」て時もありますが、大きく振れる状態から計測すると、感覚ですが「0.5度くらいの誤差で」計れると思います。プライベーターなので、ざっくり計測して乗り味を確認しての繰り返しには最適です。(細かい方は、デジタル式を購入するか、4輪アライメント調整で)
コスパ最高です。良い買い物をさせていただきました。
今後もよろしくお願いいたします。

2021-01-04
用途:
コンクリート土間の勾配確認
対象商品:
06069226

アナログ目盛りなので当たり前ではありますが、測定箇所に置いた際に目盛りが定まるまでに、少々「待ち」が生じるので、スピードが欲しい方はデジタル品を。

2020-04-20
用途:
測量機の設定時の確認に使用
対象商品:
06069226

メモリが大きく、指針の動きもスムーズで滑らかです。

2018-10-18
用途:
構造物の傾斜測定
対象商品:
06069226

勾配が角度表示だけでなく、法勾配でも読み取れるので非常に便利。また、ポケットに入る大きさなので現場携帯にも便利。もう少し厚さが薄く、表示が落ち着くのが早いと5つ星をつけるのですが、その点で-1点です。

辰本電気工業 様2018-12-23
用途:
梯子作業
対象商品:
06069226

規則で梯子の角度が決まっているので作業時に角度をみて作業に取り掛かれる。

黒川電設 様2018-05-01
用途:
電設盤の設置時等
対象商品:
06069226

電灯盤や動力盤の新規設置時の垂直状態を確認するのにマグネットが付いてるので確認しやすいです。 また 盤の中扉の擦りがなぜ発生しているかを知るのに傾きやひねりの確認をするのに役に立ちます。

1人が参考にしています
2018-07-21
用途:
現場調査
対象商品:
06069226

商品の到着も比較的速く、梱包もしっかりしていました。

2017-09-19
用途:
下腿骨の傾斜を測る
対象商品:
06069226

この角度計は、左右の傾斜に対応しています。しかし、測定目盛りが、落ち着くまで、時間がかかります。もう少し早く、落ち着いて戴ければ、幸いです。

2016-01-27
用途:
部品取り付け時 平行だし
対象商品:
06069226

安くて手頃

2011-11-16
用途:
製作物の取付角度計測
対象商品:
06069226

当初届いた商品が、回転する目盛の軸受けの動きがとても渋く、交換を依頼するとすぐに代品を送って頂きました。
しかし、その代替品の動きにも引っ掛かりがあり、有る角度では、トントンとたたいて目盛をよむ状態です。価格は安いですがしっかりした作りの商品なので改善されるとさらに良いかと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2010-12-28
用途:
小さな角度の測定
対象商品:
06069226

中心軸にベアリングが入っていて構造的にはとても良い製品と思います。しかし残念ながらベアリングの品質が悪いのか引っかかりが有り、なめらかな動きがしません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんが、不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。