アジャスタブルリーマーのレビュー
2022-01-05
- 用途:
- シフトアップ製モンキースイングアームピボット穴径加工
- 対象商品:
- 06150907
穴径拡大を手探りで加工する為、何本も大きなドリルを用意することなく、これ1本で加工が出来大変助かりました。
2019-09-27
- 用途:
- 内径仕上げ
- 対象商品:
- 06150855
結構神経質な感じがする。仕上げ穴に対してどのくらいの事前の穴開けが必要か、しばらく使ってみないと分からない。
1人が参考にしています
株式会社 シンメトリーサービス 様2018-05-09
- 用途:
- パイプ状の部品(自転車、自動車)のインサート部分の内径合わせ。
- 対象商品:
- 06150916
アルミ部品が、主な加工対象ですが、ある意味『切れすぎ』、食い込みが
良すぎて、穴精度の悪い物(真円が出ていない物)には、初期馴染みが
出るまでカットしずらかった。
仕上げ面は、流石『日本製』、無駄なかえりもなく、寸法調整もやり易かった。
可変タイプは、初めて利用したが、此れなら(この商品)十分な精度も出せるので、工具数も抑える事が出来るので、重宝しそうです。
3人が参考にしています
2015-05-29
- 用途:
- 穴のサイズを少し大きくしたい時、穴の内側のペンキを落とす時
- 対象商品:
- 06150864
今回16mmを購入し、使用した。時間的にもすぐに購入出来、最終客先にも迷惑をかけずに仕事を終えることが出来た。
仕上がり状態も満足のいくものでした。
2人が参考にしています
有限会社臼井建設 様2013-10-03
- 用途:
- 自転車のシートチューブ加工
- 対象商品:
- 06150925
クロモリフレームのシートチューブの拡張に使いました
寸法では27mmならとなっていましたがノギスで図ると26.8mmから切削できそうだったので
早速26.8mmのシートチューブで使用しました
問題なく26.8mmはさらうことができたので
徐々に寸法を大きくして27.2mmまで拡張することができました
5回位寸法を変えながら切削しました
切れ味もよくシートチューブもきれいに切削できました
7人が参考にしています
2012-12-13
- 用途:
- 銃の部品調整
- 対象商品:
- 06150855
今回は銃のガスピストン廻りのダストカバーとして、市販のアルミパイプの内径を加工調整するのに使用しました。以前購入したアジャスタブルリーマーは、散弾銃の銃口部分のチョーク寸法を調整するのに使用しました。寸法の微調整が容易な点がとても気に入っています。