エースボール ストレート型 ホースニップル一体型のレビュー

平均満足度 4.20 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー
アソー
1,798 / 税込 1,978
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。 【用途】コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-10
用途:
エアーの入切り

レバー部分がすぐに機能しなくなります
耐久性があれば長持ちすると思います

2023-11-17
用途:
車両整備
対象商品:
02127325

ホームセンター等にも、なかなか売っておらず、こちらにあって助かりました。
お値段もお安くいいです。

2022-01-27
用途:
サンドブラスト流用
対象商品:
02127316

サンドブラスト自作にあたり、購入。レバーの開閉もしやすく、満足しています。

合同会社寿デンソー 様2019-06-18
用途:
コンプレッサーバルブ
対象商品:
02127307

コンプレッサーバルブからエアー漏れが発生したため交換しました。使用圧力も0.98MPa以下で安心して使用できます。コックも上部の蓋を外せば脱着できて交換時に干渉しなくなりました。

2018-06-10
用途:
真空調理
対象商品:
02127273

ネジの種類の表記がなくフラットかテーパかがわからず、図をみるとフラットのようにも見えます。結局、両方のホースニップルを買うことになってしまいました。テーパーでした。商品自体はハンドルも大きく扱いやすい。

3人が参考にしています
2018-08-09
用途:
エア配管に
対象商品:
02127325

小さくて軽いですがホースの中間に割り込ませるのに丁度良かったです。

1人が参考にしています
2017-09-15
用途:
プラント循環水のサンプリング用
対象商品:
02127273

精度が高く感じられ、開閉のタッチが良いです。閉めた時のカチッとした感じは特に良い。小径のサイズで出口ホースサイズのバリエーションが有るのはプラント水系を管理する者にはありがたい。

2017-10-12
用途:
弊社の食品加工機械に使用
対象商品:
02127291

信頼のおける商品です。今後の使い続ける予定ですが同じ性能で安価な商品が出れば新規参入を認めます。

2017-12-16
用途:
灯油の給油パイプの開閉に使った。
対象商品:
02127273

ニップル付なのに画面の図面にホースサイズが表示されていないので商品選定に困った。

2017-05-08
用途:
観葉植物の自動給水装置に取り付けます。
対象商品:
02127273

こんにちは
私の求めた品物でした。でも、ネジ部のナットがなくて探していますが、なかなか見つかりません。モノタロウさんに在庫があれば2袋(2個入り)ほしのですが。

2016-08-15
用途:
ポンプの水抜き
対象商品:
02127307

やっぱりエースでなければダメだ。
同じ様なものでも、使ってみると違う。
ちょっと高い。

2016-08-16
用途:
工場内メンテナンス時
対象商品:
02127307

エアーで掃除する際の延長用として新たに取り付け

株式会社吉森商会 様2014-06-16
用途:
透明ホースを接続してタンクの液面計のバルブ替わりに使用
対象商品:
02127352

MonotaROブランドで同じ規格がないのでこのメーカーのものを購入していますが、価格をもう少し安くしてもらうか、MonotaROブランドで同じ規格で安価なものを取り扱ってもらえれば・・・
モノ的には満足です。

2015-05-01
用途:
蓋を取ってバケツ状にしたペール缶で、エンジンオイルを受けて、一杯になったら蓋を取っていないペール缶に廃油を移すため。
対象商品:
02127352

商品説明欄にストレートの表記がったので購入しましたが、ねじ部はテーパーでした。ペール缶の薄い鉄板に穴を開けて取り付けるつもりでしたので、ねじ部はストレートのほうが都合が良かったです。
画像での判断は難しく、図面でもっと詳しく表記していただけたほうがありがたかったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2014-05-29
用途:
装置用部品
対象商品:
02127282

問題なく使用