エースボール ストレート型 水栓型のレビュー

平均満足度 3.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エースボール ストレート型 水栓型 アソー
アソー
2,298 / 税込 2,528
接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。 【用途】コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エアストリームガーデンCAPUCAPU 様2024-04-25
用途:
ドラム缶に排水口として取付
対象商品:
02127395

使用においては全く問題ないです。
固定用のナットが指定されているとより買いやすかったと思う。

2019-03-06
用途:
製品用の部品として
対象商品:
02127395

オイルのサンプリング用に使ってます。この形状のバルブがとても便利です。
価格も数社相見積もりとったのですが、MonotaROさんが一番安いかったのでありがたいです。

1人が参考にしています
2017-10-01
用途:
飲用タンクからの蛇口
対象商品:
02127404

タンクに付属の蛇口は漏れて使えないので水道用品を探していたら台所にあっても違和感がなく使用にも便利でみんなで重宝して使っています。

1人が参考にしています
2017-07-08
用途:
設備
対象商品:
02127413

作りがしっかりしていて少量を出すのに重宝してます。

1人が参考にしています
2017-01-05
用途:
水槽のエアレーションに使用
対象商品:
02127413

節度のある作動状況で気持ちよく使えます、出来れば薄型のロックナットか樹脂製のワッシャ―が有れば取りつけ時にコックレバーの方向の調整がし易いのではないでしょうか。

1人が参考にしています
2015-08-05
用途:
排水コック
対象商品:
02127413

①鮮やかな赤いハンドル→オレンジですね
②ハンドル位置自由自在、使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます→???
③ネジ山部含め、本体にキズ多数有り

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
色味につきましては、お使いのパソコンによって実際の色と異なって見える場合がございます。
また、ハンドル操作位置につきましては、記載誤りのため、削除させて頂きました。
キズの件につきましては、商品管理を徹底するよう、メーカーおよび弊社担当へ申し伝えます。

2013-07-24
用途:
コンプレッサーのドレイン排出弁
対象商品:
02127395

外観(メッキ、作り)も良いし、ボール弁の動作も全く問題ないのですが、樹脂ハンドルの耐久性に少し不安。
毎日1回は操作するので、この先何年持つのか興味のある所です。

1人が参考にしています
2015-08-20
用途:
排水コック

ハンドルの色は赤と記載、実物は赤ではなくオレンジなのを指摘したらPC画面の写りのせいにされた。
実物はオレンジです!MonotaROは直ちにメーカーに問い合わせ、サイトの記載変更をしなさい!これは商品の問題ではなくMonotaROサイトの対応の問題です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
色の表記を変更させて頂きました。
今後ともモノタロウを宜しくお願い致します。

株式会社大成アーク工業 様2011-06-14
用途:
排水コックとして使用する予定
対象商品:
02127413

ねじ込み部が1/2となっており、1/2ソケットと一緒に購入したが途中で引っかかりソケットが最後まで締めこむことができなかった。
ソケットの方に問題があるのかと思いタップを通したが異常無し。次にこの製品をダイスに通したら先端から4山目から5山目にかけて少し削れた。再びソケットを締め込むと
何の引っかかりも無く装着出来た。つまり製品のねじ切り部分に不具合があった。
今回は急ぎだったので返品せずに加工して使用したが、まだ使用する予定があるので次に購入したときにまた同じ不具合が出たら返品します。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えます。