エースボール ストレート型 両外ネジ型のレビュー

平均満足度 4.18 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エースボール ストレート型 両外ネジ型 アソー
アソー
1,798 / 税込 1,978
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-03
用途:
バイクのガソリンコック
対象商品:
02127641

1/29注文、当初3/4の発送予定で別なところから購入しようかと想いましたがさすがのモノタロウさん、2/3に到着しました。
本当に助かりました。
ありがとうございます。

2021-05-27
用途:
エアー
対象商品:
02127666

流石国産、仕上げが良い。操作感も良い。多分、丈夫でしょう。

2018-06-27
用途:
減圧時
対象商品:
02127666

しっかりと要求を満たしたのでデータを取ることができた

1人が参考にしています
2018-01-12
用途:
灯油タンク 小出し口
対象商品:
02127702

液体の通り道が細いみたいで、タンクにためるのに若干時間がかかるようです。

有限会社鈴木 様2017-12-27
用途:
コンプレッサーに使用
対象商品:
02127666

エアーコンプレッサーのコックのハンドル部分からエア漏れ。
この製品はハンドルが長くレバー操作がしやすいので便利です。
内部に段差があって穴がストレートかと思っていたのが少し残念です。
エアーの抵抗になる感じがするので。

ナンデモヤクリチャン 様2020-11-07
用途:
交換部品,液体使用
対象商品:
02127702

ねじピッチがずれている。シールテープで
何とか漏れてはいないが、精度が低いので、精密に制作してほしい。

2016-11-08
用途:
計装空気供給
対象商品:
02127632

製品そのものに不満はありませんが、商品紹介で、ネジが1/4,1/4となっていたため、本当は両ネジ共PT1/4が欲しかったのに、各々PT1/4,PF1/4であることに気付かず、注文してしまいました。
よく見れば分かったのですが・・・。

2人が参考にしています
2016-01-20
用途:
井戸水フィルタードレイン用
対象商品:
02127684

確実に漏れを防ぐため、開閉を楽にするため、ボールバルブをえたびました。スムースな開閉ができて問題ありません。

2015-10-18
用途:
コンプレッサの出力開閉
対象商品:
02127666

ワンタッチで快適、エア漏れなし

2015-09-11
用途:
コンプレッサーの改造
対象商品:
02127666

アソー製品は低価格でも品質が良いので安心です。

株式会社河島勇商店 様2014-12-02
用途:
水及びエアー配管
対象商品:
02127666

いつもきちんとした作りで安心して使用できます。