株式会社川田商会 協栄自工 様2023-02-18
- 用途:
- 床暖ストーブのホースに
- 対象商品:
-
05819651
コロナの床暖ストーブで温水パネルを使用するために使用しました。
パネルから断熱材付き10A樹脂パイプで這わせて、L型樹脂プラグを付けて、
ストーブのホースに接続しますが、
温水暖房用の異径継手は7ミリ-10ミリしかなく、7ミリでは少し緩めでした。
数日で少し減る感じだったので床下を確認したらこの7ミリが原因でした。
この継手にしたらバッチリ漏れなくなりました。
同時にアングル型ホースニップル 注文コード 43812415 品番 HA-1210Rを使用して、
温水樹脂パイプに接続しています。
- 用途:
- 作業
- 対象商品:
-
05819572
特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。
- 用途:
- 水道工事とその他修繕
- 対象商品:
-
05819475
浄水器のホース継手として使いたかったので、良いと思います。
- 用途:
- バイクの整備用の部材
- 対象商品:
-
05819572
造りはいいと思います。まだ使用していないので機能面では分かりません。
1人が参考にしています
- 用途:
- 試験時
- 対象商品:
-
05819511
ネジの精度が良く、問題無く使用することができている。
1人が参考にしています
- 用途:
- エアーチャックとホースとを接続するため
- 対象商品:
-
05819572
細めのホースにタイヤエアーチャックを接続する際に使います。径の違うニップルを揃えておくと、さまざまな径のホースに適応できます。
- 用途:
- エアホース接続用に
- 対象商品:
-
05819597
タケノコ外径9.5mmのものに、内径8.5、外径12.5のホースを接続。ちょうど良い嵌め合いでした。
- 用途:
- 真空ポンプの吸引ノズル
- 対象商品:
-
05819572
真空ポンプの吸引ノズルに取り付け、真空ホースを接続して使用しています。がたつきや緩みがなく、安心して使用できます。
- 用途:
- ガスレギュレータとホースのコネクトに使用している。
- 対象商品:
-
05819554
半年以上利用しているが劣化や違和感は見られない。外見も綺麗な上使いやすい。
- 用途:
- 散水ホースの二股ランス用ノズルとして
- 対象商品:
-
05819606
製品品質はとても良かった。ただ後加工したい所があるので
できれば樹脂性もラインナップしてほしい
- 用途:
- ガスパージ作業
- 対象商品:
-
05819624
価格は安いが普通に使えます。ネジの精度にも不満はありません。
- 用途:
- 物はいいんですが
- 対象商品:
-
05819572
ホース内径8.5mmなので、9mmを注文したつもりだったのだけど、7mmが来てました。
注文後の確認メールは必見だなあ。
物自体は全く問題ないですが、今回はサイズ違いで使い物にならない買い物でした。
1/4 9mmで再度注文します。
Flat Rock AUTO SERVICE 様2017-11-10
- 用途:
- 水周りの接続
- 対象商品:
-
05819545
可も無く不可も無く普通ですが、もう少し安くなると良いとおもいむす。
- 用途:
- 耐油ホースと灯油缶を接続
- 対象商品:
-
05819581
サイズを間違えたため、灯油缶との接続に失敗。外径13mmを探していたが、12mmか14mmしかなくお試しで12mmを購入したため。探し方を間違えたか?
- 用途:
- 減圧箱の出口として使用
- 対象商品:
-
05819572
外ねじホースニップルと組み合わせて、減圧箱の入口出口として使用した。特に問題はなかった。
- 用途:
- 塗装用具につかいました
- 対象商品:
-
05819615
最高でしたーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 用途:
- エアー工具に
- 対象商品:
-
05819536
コストパフォーマンスに優れ、使用してもまったく問題ありません。
- 用途:
- 真空ポンプとホースのジョイントに使用
- 対象商品:
-
05819624
9ミリのホースをこのニップルを使って接続しました。
ゴムパッキンが付いていれば言うこと無し。
- 用途:
- コンプレッサー
- 対象商品:
-
05819642
普通に使用できます。
- 用途:
- 水道栓からのホース接続
- 対象商品:
-
05819511
異径のホース接続が上手く行き、満足しています。