ホースニップルのレビュー

平均満足度 4.59 (202件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースニップル アソー
アソー
109 / 税込 120
202件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-18
用途:
農薬散布用

動噴による農薬散布の際、内径13mmの塩ビパイプで中継したいのだが、タケノコ外径13mmのニップルは当製品しか見つけられなかったので購入しました。動噴ホースの規格はG1/4だが、どのホースもオスと接続するようになっているため、メスとメスの変換ネジを当ニップルに接続する必要でした。当ニップルの取り付けねじはPT1/4とあるので、同じ会社であるアソーのNS-1022を購入したがネジの3山ほどまでしか入らず使い物にならなかった。会社アソーに何度も確認の質問をしてもNS-1022を勧めるが、いやいやそれでははまらない旨伝えると、漏れないように使ってくれみたいなことを言われてしまったので、この会社の製品は使えないとあきらめかけた。
ダメ元で、ニップルのネジの形状が太さが一定に見えるので、PT1/4でなくPF1/4(G1/4)の記載ミスではないかと思い、G1/4とG1/4のメスメスの変換できるものを探すと、丸山製作所のソケット(品番649189)を購入しました。さすが、動噴を販売する丸山製作所だけあってすんなりと解決しました。
ここに至るまで数千円ムダにしました。

全国農業協同組合連合会神奈川県本部 様2026-01-05
用途:
架橋ポリエチレン管との接続に使用

13の架橋ポリエチレン管に接続出来るか不安でしたが、
叩き込んだら、丁度いい具合でした、
耐久性は、解りませんが、大丈夫かと思います。

BEARS 様2024-07-09
用途:
自動車関連に使用しております。
対象商品:
05816912

とても良いと思います。使い易いですし色々な所に使用出来ますので助かります。

1人が参考にしています
国立大学法人金沢大学 様2023-10-16
用途:
ウォータージャケット式CO2インキュベーターへの注水
対象商品:
05816781

ウォータージャケット式CO2インキュベーターへの注水に使用しました。注水口からポンプで水を入れる必要があったのですが、ホースニップルが紛失していたため購入しました。

1人が参考にしています
2023-09-30
用途:
フルードの充填などに使用
対象商品:
05816964

ホースの太さに応じた物を取り揃えておく必要があるが、低コストなので、取り置きしていても気にならない。

1人が参考にしています
2023-08-29
用途:
弊社製品に使用
対象商品:
05816894

弊社の給油装置にポンプから、吐出のノズルの接合部に使用しています
ホースの内径が18ミリで、ホースニップルの外形寸法16ミリで、あと一番手有れば
良かったです。

1人が参考にしています
2023-06-18
用途:
配管工事備品として使用。
対象商品:
05816562

配管工事の排水ホース接続の際に使用。金属製の為、重宝しています

2023-03-03
用途:
カムロック20Aの接続に
対象商品:
05816657

カムロックで通常なら25Aホースアタッチメントだと内径25ミリのホース接続ですが20Aのカムロックに繋げても同じ内径のホースニップルになるので試しに繋げてみました。

出口梅園 様2023-02-03
用途:
剪定作業具
対象商品:
05816596

ウレタンホースの接続に使用していますがしっかりしていて、安くて良いです。

1人が参考にしています
株式会社ブッシュ 様2023-10-31
用途:
吸引器に接続
対象商品:
05816587

近所に売っているところがなかったので、助かりました。

五味製作所 様2023-10-12
用途:
事務
対象商品:
05816553

迅速な対応、また製品も素晴らしかったです。
また、機会がありましたら注文したいです。

2022-11-22
用途:
散水機の配管
対象商品:
05816876

アソー製品は品質が良い、入手性が良い、そして価格が安いと三拍子揃っていると思います。ステンレス製のラインナップを増やしていただけると嬉しいです。

2023-03-05
用途:
エアーツールの改造
対象商品:
05816641

アソーのシリーズは安くて精度も問題なく、ずっと使ってます。

祐宝丸 様2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05816842

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

1人が参考にしています
2022-10-28
用途:
オイルクーラーのオイル取り出しに購入しました。
対象商品:
05816666

オイルクーラーのオイル取り出しに購入しました。オイルが冷えるようになって大満足です。

2022-09-30
用途:
真空ポンプの接続
対象商品:
05817061

真空ポンプとホースの接続に使用していますが、特に問題なくエア漏れなく使用できているため、非常に満足しています。

葛城エンジニアリング 様2022-08-10
用途:
水道の配管でホースを取り付けるために使用
対象商品:
05816894

とにかく安い。
安いからと言って手抜きしていなくて日本人の感覚で普通に使える良い商品だと思います。

2022-07-21
用途:
自作機械の部品
対象商品:
05816641

小さなサイズのホースニップルは、近くにホームセンターでは売っていないので助かりました。モノは期待通りです。

2022-07-02
用途:
散水ホース接続
対象商品:
05816842

これに、9mmの散水ホースに、G1/2メスねじコネクタをつなげました。
市販セットのプラスチック製だと割れや水漏れにつながりやすかったのでこれでしっかりします。

瀬田石材店 様2022-05-15
用途:
散水
対象商品:
05816772

散水するときホースをつなぐのにこのニップルを使用しました、サイズが豊富なのでホースの種類によって選ぶことが出来ました。