ハイブリッドモンキレンチのレビュー

平均満足度 4.74 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,098 / 税込 2,308
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ディーアンドエーインターナショナル 様2025-12-09
用途:
自動車整備

軽くて調整もスムーズ、耐久性はこれからとしても大変満足です。

2024-03-11
用途:
単車の車載工具
対象商品:
02185601

良い点は軽くて扱いやすいこと。気になった点は、手に持った際ざらつき感があること。昔から使っている同社の製品では感じない触感でした。表面の仕上げが異なるのでしょうか。もう一点は、可動部に微細ながたつきがあること。モンキーなので仕方がないことかもしれませんが、ロブスターなのでもしかしたら、と期待してしまいました。

2023-11-18
用途:
車載工具
対象商品:
02185601

短くて軽いので気に入っています。バイクの車載工具として持っておけば、ツーリング先でボルトが緩むようなトラブル時に便利。

2022-08-10
用途:
ネジの緩め
対象商品:
02185617

普通のモンキーレンチで太すぎて 困っていたところ 車屋さんで使ってるのをみて 早速買いました 便利ですね 何処でも スイスイ入っていきますね ネジ締めが楽になりました

2022-09-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02185617

狭いところに届くように、厚みのないものを購入しました。軽量なのも使いやすいです。

2022-08-10
用途:
機械据付け、メンテナンス
対象商品:
02185626

46のサイズは持っているので、ひと回り小さい物が欲しくて注文しました。
なかなか使い勝手が良いですね。

2022-07-28
用途:
DIY等
対象商品:
02185626

この大きさの物を紛失したので購入した。ロブスター印なので安心して使用できる。、勉強不足でハイブリッドの意味がわからないが、DIY等で使用するにはデザインが良い。

2022-01-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
02185601

各サイズのレンチを携帯すると、かなりの量になってしまう。あくまでも緊急用として携帯するには十分に機能してくれる。

2021-10-04
用途:
自転車、オートバイなどの車載工具として
対象商品:
02185601

車載工具として軽量のものを探していて、全長が150mmの最小の製品を購入しました。重量は90gとなっていましたが、実際は88gと、更に軽量でした。
最大24mm開きますので、大きめのオートバイのホイールを外す際にも使用出来そうです。但し、24mmのナットを回すには柄が短すぎるので、実際の使用には何らかの工夫が必要だと思います。
ガタは小さく、精度も仕上げも良いと思います。
なお、自転車の車載工具用に使うとしたら、他製品の全長100mmクラスの15mmまで開く製品が、重量50g前後ですし、携帯にはベストかなと思います。ちなみに、一般的な自転車のペダルを外す際は、15mmのスパナが必要です。

2021-12-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02185601

普通のモンキーレンチで入らない場所に大きさがコンパクトで、あごの部分が薄くなっているので、細い場所の作業で使いやすいです。

2021-12-13
用途:
日曜大工時
対象商品:
02185601

しっかりした作りで、可動部の精度も高く安心して使用できます。

2021-10-27
用途:
職場での作業に使用
対象商品:
06182933

職場での作業に使用しています。軽量でしっかりした作りなので重宝しています。

POPShop 様2021-10-04
用途:
トモスA35のクランクシャフトのナット外しに
対象商品:
02185626

ガタもなく、精度も高そうでとても良い商品だと思います。こちらにして良かったです。

2021-07-26
用途:
各種ボルトナットの締め付け用など
対象商品:
02185601

ネジサイズを問わず各種ボルトナットの締め付け・緩めにジャストフィットし、キッチリと目的が果たせる。

2021-03-01
用途:
配管作業
対象商品:
02185626

もの自体は安心のロブスターですから、ガタつきもなくとても使いやすいです。

2021-01-09
用途:
給水栓や給水フランジの開け閉め用
対象商品:
02185601

使用頻度の高いレンチサイズで、机の引出しにちょっと入れて置く道具として最適でした。軽量で使い勝手も良かった。

1人が参考にしています
2020-09-30
用途:
水道工事
対象商品:
02185617

この小ささでの開口は、とてもありがたいです。 大きな作業空間を必要としません。

2020-05-23
用途:
幅の狭い箇所且つ、特種薄幅ナットを締める場合
対象商品:
02185617

各サイズの特種ナットそれぞれの口径のツールを用意することなく、これ一本で済み、便利でした。また意外と強度がある点も良いです。薄幅ナットのため必要トルクも小さく済むため、取っ手部分も肉盗みを設けることが出来、軽量であることも良かったです。

内山煙草店 様2020-04-17
用途:
メンテナンス

コスパがとても高いです。質は値段相応ですが、しょっちゅう使わないのならこれで十分です。

2019-08-23
用途:
なかなかいい
対象商品:
02185601

日常のバイク整備だと大きなサイズのスパナはめったに使わないし、買っても大きくて重いので、軽量で安価のモンキーを探していました。シリーズで一番小さいサイズ。思った以上にしっかりした作りです。