丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)のレビュー

平均満足度 4.77 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。 【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
35件中 21~35件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-02-25
用途:
エンジンの防振
対象商品:
02041794

RA-15 メスネジ側は止まり穴です。ゴム部の直径はφ12mmです。回転防止機構があると良いと思います。

パラピット 様2016-03-09
用途:
koukann
対象商品:
02041821

iiyo

ガラスえのぐ 様2016-02-15
用途:
重量物運搬台車の補助尾輪サスペンション
対象商品:
02041812

前のと定期交換部品として使用 問題ありません

2014-02-17
用途:
機器の振動除去
対象商品:
02041794

性能的には満足です、将来使用するとしたら高価すぎる

2013-10-18
用途:
振動による部品の破損対策として使用しています
対象商品:
02041837

雌ネジネジ山がちょっと少ないが、奥の鉄板を突き通すと使いやすくなりました。

2013-04-01
用途:
TY175サイレンサーステーに使用
対象商品:
02041821

ヤマハTY175のサイレンサーステーのゴム部分が割れてしまい困っていたところ、この商品を見つけました。ホームセンターでは手に入らない物が1個から購入できるので助かります。

1人が参考にしています
2013-04-16
用途:
ラジエーターのマウント
対象商品:
02041803

リピート購入です。日本製の為、海外製の物に比べると長持ちしますので安心できます。安価で1個単位での購入ができるため大変重宝しています。

有限会社ヘアーサロンマインド 様2013-06-26
用途:
エンジンを載せ振動を抑えております
対象商品:
02041837

倉敷という名の通ったものなので安心して使えます。

2013-04-17
用途:
交換
対象商品:
38742986

社外品として十分

2016-05-09
用途:
発電機の固定
対象商品:
38742837

振動が減り機械の劣化が抑えられるように思えた

2012-11-07
用途:
チェンソーのハンドル防振に
対象商品:
02041812

チェンソーの純正部品は高いので丁度よいサイズがあったので取り付け作業してみましたが、今の所問題なく使用しています

2011-11-17
用途:
汎用エンジンの防振取り付け
対象商品:
02041837

片側がナットになっているので、色々な取り付け方法が出来るので重宝してます。
両ボルトだとボルトの長さと取り付け方法の制約があるので、これは助かります。
特にエンジン、モーター等はこれを付けないと振動で暴れます。

1人が参考にしています
2015-01-22
用途:
計測機器の振動防止
対象商品:
38742837

新しく計測機器を購入しました。実際作動させてみると振動が出ることが判明したので他の作業に支障がでないように購入しました。急ぎでほしい、そして必要な仕様だったのでこちらで注文しました。

ジールデザイン 様2011-10-25
用途:
ミニバイクレーサーの計器類のマウントに使用
対象商品:
02041803

ホームセンターでは ボルトボルトの防振ゴムはよく目にしますが ボルトナットのものはありませんでした 思ったよりゴムが軟らかかったので もうひとつ購入して 二つでマウントします

有限会社クリーンサービス 様2009-01-11
用途:
機械のメンテナンス。
対象商品:
02041812

まずホームセンターには無いでしょうね。
こんなのも買えるのはモノタロウならでは。