ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)のレビュー
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
2023-03-21
- 用途:
- 日東工器のジェットタガネに
- 対象商品:
- 02109222
日東工器のジェットタガネには30cmくらいのゴムホース付きのプラグが付属していますが、収納時に邪魔なので、R3/8のプラグを取り付けています。 鏨の振動でカプラの寿命が縮みますが、収納性を重視したい時には便利です。
1人が参考にしています
ホットボディジャパン有限会社 様2022-05-16
- 用途:
- エアーホースに接続
- 対象商品:
- 02109161
延長用に購入したホースに付いていたプラグがすぐエアー漏れしたので購入しました。
日東の製品は信頼できます。安いプラグは結局高く付きます。
2020-11-26
- 用途:
- スプレーガンの継手
- 対象商品:
- 02109161
色々な種類のカプラがありますが、やっぱり日東工器が一番と思います。値段も安いのでコスパは最高と思います。
1人が参考にしています
2020-03-23
- 用途:
- エアサンダーの継手
- 対象商品:
- 02109161
メーカー品なので、品質に問題はありません。これは平行ネジなので、シールテープを巻くのではなく、奥にガスケット(O-リングなど)を入れて使うものですが、安いものを買うと、このガスケットが付属してなかったりします。この辺の説明が、ネットではきちんとしていないことが多く、後悔することがよくあります。これはO-リングが入った状態できましたので、安心して買って大丈夫です。
1人が参考にしています
2022-12-03
- 用途:
- エアーシリンダーに使用。
- 対象商品:
- 02110437
1/8サイズが欲しかったが1/4までしかなかった。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーとしても1/4サイズまでの取扱いとなります。
今後サイズ展開が拡充されれば、当社でも取扱いを検討させていただきます。
2015-10-24
- 用途:
- エアーブローガン用
- 対象商品:
- 02110437
工場機械加工用エアーブローガンは6メートル範囲に使うため、回転可能なカプラが使いやすく、故に摩耗しエア漏れします。以前より日東使っています。
1人が参考にしています