NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがねのレビュー

平均満足度 4.67 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学
山本光学
1,698 / 税込 1,868
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ 【用途】ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-14
用途:
海釣りのの時の眩しさ防止

海で晴天だと非常に眩しくてしばらく目が痛い事があった。これはメガネをしててもオーバーグラスタイプなので問題なく使える。魚の血が紫色に見えて最初はビックリした。

2024-10-04
用途:
ガス溶断時に使用

鉄板のガス溶断を出張仕事にて行う必要が有り
この剤だからと購入。
スモーク具合もガス溶断に適しており、使用感良く満足です。

株式会社二宮カラー七宝 様2021-10-22
用途:
釉薬の溶解
対象商品:
03024411

溶解の作業で使用。程よいシェードで1400度の窯の中での釉薬もハッキリと確認できます

2021-10-11
用途:
試験用
対象商品:
06793491

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

2020-05-16
用途:
ろう付け・ガス溶接に使用
対象商品:
03024411

以前からガラスの跳ね上げ型を使用していましたが、今回は眼鏡の上に使用でき、軽いので購入しました、現在、ガス系統の改修工事中に付き使用してはいませんが。感覚的に良い
遮光眼鏡だと思います。

2019-11-28
用途:
プラズマ自動溶接確認時
対象商品:
06793491

特に問題なく溶接状況が確認できたので、当初の目的は達成できた。

2019-07-29
用途:
炎天下の農・工作業時
対象商品:
03024411

メガネの上に掛ける為か、他の製品も幾つかトライもフィット感がイマイチ、これが一番満足、遮光度は低いが一般作業の連続使用にはこの程度で良しと思い使用中。今後も継続購入予定です。

2018-05-24
用途:
溶接の現場
対象商品:
02314952

常時溶接作業をしている現場の為、現場での移動時など廻りからの光を軽減できます。
うっかりかけ忘れ、仕事終わりに大変な思いをしたので現場では必需品です。

1人が参考にしています
2017-05-19
用途:
溶接作業時
対象商品:
06793491

商品には問題ないのですがツルの部分が破損し易いのが難点です。ただ同様の商品は金型が同じなのか破損した商品同士を組み合わせてツルの部分を再生して使ってます。出来ればツルの部分を別売りしていただけると有難いです。

3人が参考にしています
清風ハイツ 様2016-12-10
用途:
電気溶接の予備めがね
対象商品:
02314952

溶接はじめの一瞬の光が目にきつくなってきたので、保護面と併用している。少し楽になった。

2016-10-27
用途:
ガス溶接時
対象商品:
06793491

意外と頑丈でガス溶接時はもちろん、結構乱雑に扱っても傷が付きにくいです。しかも安価なので結構重宝してます。

2016-09-24
用途:
レーザーを見る時に
対象商品:
03337941

レーザーの位置があっているかほんの少し確認程度でみるだけで購入しました。ずれ落ちにくく使いやすいです。

2015-03-10
用途:
溶接作業
対象商品:
06793491

眼鏡を付けたまま、使用出来るので満足しています。

2015-01-15
用途:
溶接・溶断作業
対象商品:
03337957

メガネをかけてても邪魔にならない大きさなのでいいです

2014-01-24
用途:
UVA,UVCランプ交換に使用
対象商品:
03337957

フィット感も心地よいです。#4のレベルですが、照度計の液晶画面の数値も何とか見えるので使い勝手も良いです。着用したときの色は深緑に見えます。

2人が参考にしています
イチイ産業株式会社 様2013-12-12
用途:
簡単なガス切断作業
対象商品:
06793491

普段は#3ですが、日差しのキツイ天候時は#5が適しているかも・・・。使い分けています。

1人が参考にしています
株式会社 コレクトコーポレーション 様2011-06-16
用途:
溶接
対象商品:
06793491

最初は真っ黒なので見にくいかな?と思いましたが使用してみるとそんなことなくしっかり見え安心しました
作業もしやすく良い商品でした

1人が参考にしています
2009-08-22
用途:
赤外線による材料特性測定時の保護めがね
対象商品:
06793491

赤外遮光めがねとして、JIS規格品を探しておりました。オーバーグラスタイプのJIS規格品が見つからないので、相当品として購入しました。山本光学製なので安心して使用できます。人によってはきつく感じるようですが、長時間連続して使用しないので、問題ありません。

1人が参考にしています