クレモナトラックロープのレビュー
2020-06-07
- 用途:
- 2連梯子のロープ
- 対象商品:
- 39555065
2連梯子のロープが経年劣化で交換の為購入したどんなロープが良いのか判らず色々検索してみた結果本製品にたどり着きました。
早速交換して使用した結果満足していますあとは耐久性だけです。
2020-05-08
- 用途:
- バイクの固定時。
- 対象商品:
- 39555074
市販のクレモナロープに比べると、ややしなやかさに欠けるような気がしますが、普通に使えます。低価格なのもいい。エンド部が薩摩編み仕上げも使いやすいです。
1人が参考にしています
有限会社樫房 様2018-01-25
- 用途:
- トラックロープとして木材の荷締用
- 対象商品:
- 33268541
以前使用していたものより柔らかく伸縮性もあるので満足しております。
白色なのですぐに汚れがついてしまします
1人が参考にしています
グロービート松本有限会社 様2016-03-25
- 用途:
- トラックの荷物の固定用
- 対象商品:
- 33268541
ロープの手触りは良いが 両端サツマ加工は雑だった。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
なかや 様2014-02-26
- 用途:
- テント地の型枠への保持用
- 対象商品:
- 33268636
テント地を型枠に張りました。作業としてはテントに開けた穴にこのロープを通し型枠に巻くということの繰り返しなんですが、滑りもそこそこだし腰も適度、柔らかさもまあまあで作業がはかどどりました。
しまだ 様2013-03-08
- 用途:
- 船舶(プレジャーボート)係留と陸揚げ
- 対象商品:
- 33268636
まだ、使用して無いので分かりませんが実績あり有名なロープなので期待してます。
久美浜に係留しているプレジャーボート『DOLPHIN-Ⅱ』に使用予定。
牡蠣棚でチヌ釣りを数回/年しており年なしチヌ(50cmオーバー)もGET!しています。
毎年45cmクラスを何匹か釣り上げています。
2011-12-21
- 用途:
- バイク荷留め
- 対象商品:
- 02445886
トラックにバイクを乗せ、固定する時に使用します。太すぎず細すぎずしなやかだけどコシのあるロープで、手触りも悪くないです。毎日使用するようなヘビーユースではないので耐久性はコメントできませんが、今のところなんら問題無く使用できています。