アナログマルチテスタのレビュー

平均満足度 4.53 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アナログマルチテスタ 三和電気計器
三和電気計器
7,998 / 税込 8,798
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。 【用途】最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
32件中 21~32件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
テクノ設備 様2015-06-24
用途:
仕事で電圧測定、抵抗値の測定に使用。
対象商品:
02450305

同業者からこのテスターが良いと言われて購入してみましたが、予想以上に使い勝手がいいです、あえて言えばケースの裏に標準でマグネットシートが付いていてほしいです、
ケースのサイズもあと一回り小さくなればもっと良いと思います。

1人が参考にしています
2015-03-07
用途:
電気回路の点検時に使用しています。
対象商品:
02450305

従来のテスターとしての機能のほかに、電池電圧を負荷をかけて測定できるなど、最近のものは気が効いていると思います。
またテスターリードが本体に最初から繋がっていることも、使い易く気に入っています。

1人が参考にしています
2014-06-13
用途:
電気回路のチェック
対象商品:
02450305

ケース付きで本体を保護しており、安心して使用できる。また、リード線が本体に接続されていて使いやすい。

1人が参考にしています
2014-06-13
用途:
電気回路のチェック
対象商品:
02450305

ケース付きで本体を保護しており、安心して使用できる。また、リード線が本体に接続されていて使いやすい。

1人が参考にしています
2014-01-06
用途:
家電修理、自動車修理、屋内配線
対象商品:
02450305

抵抗測定時に15オームのところで針が引っ掛かり、そこでとまってしまうことがある。保証期間は3年ですが、東京まで送る必要があり、送料は往復とも個人負担です。精密機械は、店舗で購入した方が、修理時は安くつきます。修理を考えている間に保証期間が過ぎてしまいました。

2人が参考にしています
2014-09-10
用途:
電器全般
対象商品:
02450305

安いのでちょうど良い。

1人が参考にしています
2015-06-11
用途:
メンテナンス時使用
対象商品:
02450305

素人に貸していたら 不具合有り デジタルタイプも持っているが 時にはアナログも必要で 通常使用には全然問題有りません

株式会社KAKI 様2013-10-11
用途:
ポンプの点検、制御盤の点検
対象商品:
02450305

非常に便利、薄いし持ちやすい。表現しにくいがデジタルよりも立体的?な感じで微妙な数値も解りやすい。

有限会社東高電機 様2013-07-04
用途:
点検及び機械修理に使用
対象商品:
02450305

点検、修理用には手頃でしょう、三和製品なので安心です。

2012-12-29
用途:
技能検定 電気保全の試験用 および設備保全
対象商品:
02450305

三和製のテスタは今回購入するのは2回目ですが(前回はデジタル)、思った通り、しっかりしていました。
このテスターの良い点について記載しておきます。
(良い点)
①テストリードが収納できる。
②フタがスタンドになるため、立てた状態で使用できる。(試験での使用する際は便利です。)
③ケース一体型であるため、収納ケースが不要
④レンジ切換え部や測定板の印字がとてもきれいです。
日替わり特価日に購入すれば、とても安く購入できると思います。

2人が参考にしています
有限会社摂南電子研究所 様2013-03-20
用途:
電子機器のチェック、通信機器関係の電圧測定
対象商品:
02450305

静電容量測定:瞬時値を読むのは難しいが、チェック用としては役立つ。
測定リード:長さが短い。クリップコード使用時クリップで挟める構造であってほしい。
電池容量:役に立つ

2013-01-28
用途:
パソコン修理
対象商品:
02450305

以前使っていたSP21がメータコイル断線で使用不能となったため性能もさして変わらず値段的にも手頃であり購入しました、製造メーカーが三和製でもあり信頼できるので壊れるまで長く使いたいと思っております。

1人が参考にしています