セルフ電源トータルカウンタのレビュー

平均満足度 3.10 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セルフ電源トータルカウンタ ライン精機
ライン精機
5,498 / 税込 6,048
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-09
用途:
プレス機
対象商品:
06126531

CGシリーズ(古いタイプ)からCG2シリーズに交換した所、何回かに一回ミスカウントが発生するようになりました。
幾人かの方がレビューで書いておられる通りです。
ライン精機のホームページにこのカウンターについての注意点がありました。
以下の通りです。
旧製品GCシリーズから現行製品GC2シリーズへ切り替え時の注意点
現行製品のGC2シリーズ(無電圧接点タイプ)の入力の流出電流は旧製品のGCシリーズ(無電圧接点タイプ)と比べると小さくなっております。そのため入力が機械接点で、GCシリーズからGC2シリーズに交換した場合に、ご使用になる接点によってはミスカウントが発生する可能性がございます。 対策として微小負荷に適した接点をご使用いただくか、ブリーダー抵抗を外部に接続することをご検討ください。

1人が参考にしています
2013-02-01
用途:
製品カウント
対象商品:
37654477

機能としては満足です。サイズもこれだけコンパクトな製品が他社ではなかなか見つからないのでオンリーワンの製品だと思います。

2021-08-21
用途:
ベンダー(鉄筋曲げ機)のカウント
対象商品:
06126531

普通のリレーの接点では数十回に一回くらいミスカウントする事象がありました。
ライン精機のページの説明によると、微小負荷に適したリレーを用いてくださいとあり、
変更したらミスカウントがなくなりました。

2人が参考にしています
佐藤 様2020-09-26
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
06126531

プレス機械の計数カウンターが電池切れ 交換用に購入しましたが カウント数が時々不足する 再度購入しても同様の現象が生じ ロータリーカムスイッチを交換しても直らず 原因不明(ノイズを拾っているのか?) フリー電圧タイプを再購入した現在様子見です

3人が参考にしています
2019-10-21
用途:
旧型の故障の為の交換
対象商品:
06126531

プレス機で使用してますがカウントされない時がある。プレス機が悪いと思って配線、スイッチを新品に交換しましたがカウントされない時が続いている。カウンターが不良かどうか分からないのでプレス機メーカーも困ってます。新しい物に交換してみようかとも思っています。

3人が参考にしています
2013-02-04
用途:
食品包装機
対象商品:
06126531

試運転 (200回転)しか しておらず、よくわからないが 試運転は良好。very good.

佐藤 様2019-02-02
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
06126531

リセットボタンが本体枠と同色(黒)で分かりづらい
リセットボタンの色(例えば黄色)等に変えてほしい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

大野紙工所 様2018-09-27
用途:
機械の加工数管理
対象商品:
37654504

不調となった電磁カウンターにこのサイズがもう無い為、代替え品として購入。設置も配線も問題なかったです。アナログから液晶に変わり見づらく思うのは慣れの問題かも。

佐藤 様2014-11-24
用途:
電池寿命切れの 更新
対象商品:
06126531

最近まで使用していたものは 内臓電池が溶接されており「電池交換」が出来なかった 
今回購入品は 電池交換が可能となっておりました(改良されたみたい)
*今後電池寿命7年後まで この機械を使用しているかな?

2013-03-27
用途:
プレスブレーキ(ベンダー)の曲げ加工の数のカウントに使用。
対象商品:
06126531

曲げの回数と個数おを表示出来るものが欲しい。

MonotaROからの回答

メーカー代理店に確認したところ
曲げの回数と個数を表示するには
本製品が2ついるとのことですが、
ご使用頂けるかは曲げ方にもよりますので、詳細については
お手数ですが下記ご案内のメーカーにてご確認頂けませんでしょうか。
ライン精機 大阪支店 ご担当者 マツモト様
06-6538-0365
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。