HNT汎用圧力計のレビュー

平均満足度 4.42 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HNT汎用圧力計 第一計器
第一計器
1,698 / 税込 1,868
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
03356595

信頼性の高い第一計器の汎用圧力計です。正確な測定値で安心して使用できる商品です。

1人が参考にしています
有限会社ルモード 様2022-04-04
用途:
スキューバダイビング器材メンテナンス
対象商品:
03356656

大きくて見やすくてよかったです。
もう少し低価格だとたすかります

タカダ工業 様2021-10-05
用途:
機械のメンテナンス

目盛り表示も見やすく、とても使いやすい商品だと感じました。

2017-04-11
用途:
散水圧力確認
対象商品:
03356586

毎年購入しています、機能的には満足できる品質だと感じています。
水圧を測っているので寒い冬は付けたままだと、越せないようです。

1人が参考にしています
2017-11-08
用途:
ネットで購入したコンプレッサーの圧力計が不良・取替え
対象商品:
03356647

大変良い物です。----------------------------------

2017-05-10
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
19253142

品質に全く問題なく,安価かつ迅速に入手できるため利用しています.

2016-11-23
用途:
水道直結スプリンクラーの端末放水圧力計測
対象商品:
03356586

圧力計の計測範囲を小さくした為、適正な圧力計測が出来ました。

2016-05-14
用途:
コンプレッサーの圧力計測
対象商品:
19253185

外装がステンレスで良かったのですが、ネジの部分はクロームメッキの為、錆もらいしていました。
そこの所だけ残念だと思いました。
(使用期間は約3年で内陸部であり住宅地物置(大雨時には濡れる)での使用です。)

長島設備 様2014-04-10
用途:
水圧テスト他
対象商品:
03356647

価格が安いですが、圧力ゲージ精度も問題なく使用可能です。
写真撮影用に、ゲージ部分がもう少し大きい物を次回購入したいと思います。

1人が参考にしています
2014-05-20
用途:
コンプレッサーの壊れた圧力計の交換用
対象商品:
03356656

安価にもかかわらず機能的には何ら問題は無かった。接続部分のサイズの違いがあるので、注意が必要です。

2014-04-13
用途:
水道に使用
対象商品:
03356674

商品は説明不足により水に大丈夫かということと、ゲージ値の単位間違いにより利用価値なし、

MonotaROからの回答

未使用未開封であれば返品可能です。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

2013-08-18
用途:
ミニトマト栽培点滴潅水用
対象商品:
03356604

点滴チュウブで潅水しますので水圧の調整用圧力計が必要になります大変重宝しております。
前の圧力計は15年使いました古くなって圧力に誤差がでてきましたので取り替えました。

2人が参考にしています