ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形)のレビュー

平均満足度 4.72 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブルースリング(JIS3等級・両端アイ形) テザック
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。 見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付 【用途】金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-19
用途:
積み込み作業
対象商品:
03402603

ワイヤー式を持っていましたが軽いナイロン製を以前から欲しくて買いました。良い商品です。

1人が参考にしています
合同会社海楓社 様2020-08-30
用途:
大きさ:1.5m角、厚さ:0.5m、重さ:300~500Kg程度のPANELをクレーンで吊るす為
対象商品:
03402576

材質がとても良くかつ丈夫で、更にブルーの色も目立ってクレーンのオペレータからも分かり易く好評です。

2020-03-25
用途:
重量物の吊り上げ
対象商品:
03402551

複数本を使用し過負荷を避けている事もあってか伸び側への耐久性は抜群です。当方の使用環境では擦過がどうしても発生してしまう為、定期的な買い替えが必要となっていますが、特殊な例と思いますので満足しています。

株式会社 南建設 様2020-05-04
用途:
鋼管作業時
対象商品:
03393101

1.5mの長さが丁度いい長さで、使い勝手がとても良いです。

有限会社橋本組 様2020-03-29
用途:
軽量物の玉掛
対象商品:
02272822

細身なので使いやすく、軽量物の玉掛作業に重宝しております。

2020-02-12
用途:
固縛用
対象商品:
03402463

重量物を固縛するのに、とても信頼できる品だと思います。
運送業で何年も使用してますが耐久性は抜群です。

2019-07-06
用途:
重量物の吊り上げ荷役作業
対象商品:
03402603

作りもしっかりして、伸び率も無く、使い易い。吊り荷を傷める事もなく、作業性も良い。通常の吊り作業には、これで十分。

2019-08-30
用途:
重量物吊り上げ
対象商品:
03402463

しっかりしていて安心して重量物の吊り上げができる。

株式会社中央建工 様2019-04-13
用途:
建設業 工務店
対象商品:
03402551

これ使いやすくて最高に良いです。
操作性も良く耐荷重も表示されています。

2019-06-28
用途:
鋼材運搬用
対象商品:
03402603

軽く、すべりもいいので使いやすい。先端の色が目立つ色なのも使いやすい。ただ鋼材用だと補強カバーは必須。

2019-03-13
用途:
ユニック作業
対象商品:
03402576

作業しやすく使いやすい商品です。また購入させてもらいます。

2019-01-08
用途:
積み荷運搬作業
対象商品:
06662975

特に感想はありませんが。安くて実用的だと思います。

2017-02-15
用途:
根伐りの際の矢板の束の移動に主に使用。
対象商品:
03402725

しっかりとした作りで安心して使用できます。
以前のものは幅も短くあまりいいものとは言えない物でしたので重宝しています。
老朽化したらまた購入しようと思います。

2017-11-27
用途:
社内作業用
対象商品:
03402646

リピートで購入させていただいています。やはり安全にかかわるものなので信用のあるメーカー品がいいです。

株式会社石井組 様2017-01-23
用途:
コンクリート製品の楊重
対象商品:
03402612

ブランド品らしく、丈夫です。モノブランドから多種試行しましたが、◎です。

2016-07-27
用途:
水道管の吊り込み作業に使用しました。
対象商品:
03402743

柔らかく使い勝手が良い商品です。

2015-12-22
用途:
DIY
対象商品:
03402463

業務で使うものではないのでめったに使わないが、この手はある程度良い物でないと怖い。このスリングはよい様だ。

2015-08-24
用途:
工作機械等の吊り上げ移動
対象商品:
03402533

縫製もしっかりで重量物に安心して使用できます。

2015-05-05
用途:
木材や鋼材の積み込み
対象商品:
02272822

少し硬い気もしますが、撥水性も普通のスリングよりあるので満足してます。

2015-12-03
用途:
試験器具保管用
対象商品:
03402691

問題なし