(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)のレビュー
- 用途:
- Lアングル
Lアングルの位置固定に使用しました。ネジ頭は白で塗装して目立たなくしました。
- 用途:
- 家具の補修
品質は特に問題ない。緊急の入用だったが早期に入手できた。
- 用途:
- pc用ディスクキーボード台の引き出しスライダーのホルダーとして使用
- 対象商品:
- 05513435
PC用モニターとして42インチ4kモニターは作業用として最適です。しかし現在これに最適な作業台はどのメーカーからも販売されていません。今回作業台としてサンワサプライロータイプ 100-DESKL007BRを購入しましたがこれにはキーボード台の引き出しが有りません。そこでこのブラケットとスライドレール3504-190116241とを組み合わせこれを皿頭タッピングネジで作業台にくみ上げたところ幅70cm 奥行き25cmの非常にしっかりとしたpc作業台ができあがりました。
- 用途:
- 家具の組み立てに使用
- 対象商品:
- 05513496
他のものと比べても全く問題なく使用できます。大量に使うので1袋70本だとあっという間に無くなるため、もっとたくさん入っている箱入りがあるとうれしいです。
- 用途:
- 手すりを階段の壁に固定
- 対象商品:
- 05513356
手すりを階段の壁に固定するのに使用しました。
金具についてきた木ネジは長すぎたので、短いこのねじを追加購入。
不満は無いです。
- 用途:
- ゴムブロック 57588537等 の取付
- 対象商品:
- 05513812
急な顧客のご意向変更で購入。素早い納期に個数も多すぎずで助かりました。(今時、ホムセン等で買うとえらいことになります)
- 用途:
- 木材にプレートを固定
- 対象商品:
- 05513322
1×材をプレート固定するのに購入しましたが、十分役割を果たしています。これだけの数量でコストパフォーマンスが高いと思います。
- 用途:
- 室内の作業場の収納スペースに置くボックスを5個作るのに利用。
- 対象商品:
- 05513331
普通合板9mmの厚みに適したタッピングネジ、として採用を決め、所期の目的を達成しました。希望は、M3×10 で板に効率的に食い込む板など木材用のタッピングネジがあれば、と思いました。
価格については、満足しています。
- 用途:
- 外部の作業
- 対象商品:
- 05513557
コンクリート壁に木材の板を張り付ける為に使いましたがしっかりと固定する事が出来ました。また、電動ドライバーを使用しましたが、なめる事もありませんでした。とても良い品物だと思います。
- 用途:
- 木材加工用
- 対象商品:
- 05513331
多種のサイズが揃っているのが有難いです。
セット個数も、私にはちょうどいいぐらいの数です。
普通に問題なく使用できていますが、もう少し十字穴の作りが丈夫だと有難いです。
ただ、これは他のネジにも同じことが言えますけど。