(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)のレビュー
TES 様2026-02-18
- 用途:
- 組立
表面の仕上げもよく タッピンの性能も十分で
とても使いやすいネジです。
2026-02-13
- 用途:
- 固定
キャスターを固定するのに使用しました。まだ使い始めで強度は分かりません。
2024-12-26
- 用途:
- 機械の木枠固定用
弊社は食品機械メーカーですが、機械を木枠に固定する際に使用しています。機械はオールステンレス製ですが、固定はステンレス製ビスを使う必要は無いので安価なユニクロビスは重宝しています。
1人が参考にしています
2024-12-12
- 用途:
- タッピング
裏にあまり出ない様なのが欲しくてこれにしました、良いと思います、
2024-11-01
- 用途:
- 設備修理等
ユニクロのトラスタッピングとしてはごく普通。
薄物・樹脂等の締付荷重の分散・押さえ面積を稼ぎたい場合に多用しています。
1人が参考にしています
2023-02-03
- 用途:
- カーオーディオのステー取付
- 対象商品:
- 05514223
サイズが5mmの物がとてもよくしっかりとした作りで自分的には良いと思います。
1回に4個ほど使用するので数も多くありがたいです。
2人が参考にしています
2022-10-17
- 用途:
- コンパネに金具を取り付ける時に使用
- 対象商品:
- 05513952
12mmのコンパネにキャスター等の金物を取り付ける時などに多用しています。
安価で沢山入ってるのでリピートしてます。
2022-08-30
- 用途:
- 金具の固定
- 対象商品:
- 05514047
金具の下孔がΦ4だったので丁度よかったです、価格のリーズナブルで
ホームセンターを2,3件廻って探したけれど見つからなかったので
購入しました購入できてよかったです
2021-11-10
- 用途:
- ねじ止め
- 対象商品:
- 05514047
暑さが12mmのベニヤ板に露出コンセントなどを取り付けるのに使っています、反対側に出ないので安心です、ねじ部が短いので、ベニヤ板は増し締めするとバカになってしまいますが、それだけ気を付ければあとは満足です。
1人が参考にしています
メンテナンスKM 様2021-03-09
- 用途:
- 台車製作時
- 対象商品:
- 05513952
台車にキャスター取り付け用に使用している、品物もしっかりしていて、本数も多く入ってこの値段はお買い得でした。
1人が参考にしています