六角ナット3種(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.50 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
209 / 税込 230
パック単位の小口販売です。並目
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
クライムワークス 様2025-09-17
用途:
ダブルナットの2つ目に使用

登山道のクサリ場整備の際、アンカーボルトハンガーをナットで固定し、緩み止めのダブルナットに使っています。薄口なのでコンパクトに仕上がり満足しています(1つ目はノーマルの厚さを使用)。できればSUS316のタイプもあると嬉しいです。

2023-06-05
用途:
プラスチックの板をネジの止め側として使っています
対象商品:
05528896

大きさも色もちょうど良いので満足しています。急に錆びたり回らなくなったりすることもないので使うのに便利。

2022-09-14
用途:
機械のメンテナンス(部品交換)
対象商品:
23442974

1個単位で早く簡易に購入できることが大変便利です。

ヒロ企画 様2022-01-07
用途:
バイクの伸縮スタンド用に購入
対象商品:
05528914

バイクの伸縮スタンド用 薄いのでWナットで使用
とても 満足してます。

アサヒ装設株式会社 様2021-05-31
用途:
テンションのロックナット
対象商品:
05528896

通常のサイズだと入らなかったのでこれにしました。半分近くの厚みになるのでテンションのストロークが取れ、目的が果たせました。

エステック株式会社 様2021-07-25
用途:
●日立のドリルスタンドの補修
対象商品:
05528887

日立のドリルスタンドを中古で購入したが、サビだらけだったので、M6ネジのナットはすべてステンレス製に交換した。薄手のこの商品は値段が高かったが、オリジナルサイズだったので、購入した。

2021-06-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
23442965

作りが確りしていて安心して取り付けられました。
コスパの良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2020-07-21
用途:
ロッドエンドとピロボールの固定
対象商品:
05528905

通常のナットよりも薄く2~3ミリですが、調整幅が増えるので購入をしています。
ねじ山の不良やバリなども無く問題なく使用できます。
自動車用部品として使っているので錆の発生もなく安心して使えます。
入数も私にはちょうど良く毎回購入しています。

1人が参考にしています
2020-07-20
用途:
機器の試作
対象商品:
05528914

数量・価格がちょうどよいので繰り返し購入しています.あと高品質だと思います.

2022-04-08
用途:
機械修理
対象商品:
05528914

M12の3種ナットを購入しました。残念だったのが、修理箇所のボルトに入らず、なぜだろう?ピッチを間違ったか?と自分を疑いましたが、ネジ山ピッチの精度が悪く、タップでさらえる事になりました。けっこう削りクズ出ました。
評価を、やや不満としたのは、ステンレスナットをタップでさらえるのは、通常の鉄材のさらえより、かじりつきや、タップ折れの危険が有るので、あまりやりたくないからです。
使用箇所が少ないので、3個程さらえ使用しましたが、これが大量使用なら返品です。
ステンレス材のネジのピッチの精度が悪いと、かじりつきます。
精度が高いステンレスネジでも雄ネジと雌ネジの組み合わせは、かじりつきの危険性が高いため、こういった評価とさせて頂きます。まぁでも簡単に3種ナットが入手できるのは、便利ですが、大量に買う方のために記載させて頂きます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

株式会社島津アクセス 様2020-07-03
用途:
ねじストロークえお稼ぎたい。
対象商品:
05528914

ボルトの使い方によっては、標準のナット2個でロックかけるとねじストロークが足りない場合がある。微妙な時に、3種ナットがあると助かる。
問題なく使えてます。

2020-06-12
用途:
機器の壁への固定に
対象商品:
05528896

スペースに限りがあるところで、ダブルナットを掛けて緩み防止をしたい時に便利です。

2022-01-17
用途:
3種???
対象商品:
05528905

ただのステンレス材のM10ナット幅6mmがタイトルの3種とは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

3種は六角ナットの規格になります。形状(仕上)の規格です。1種が片面取り、2種が両面取り、3種は低ナットの両面取りになっております。

2020-07-10
用途:
鉄道模型の製作
対象商品:
23442938

ベアリングの支持用として使った。M2ベアリングにピッタリ合ったのでOKであった。

くるまや CHIBA 様2020-07-08
用途:
エンジンスタンド用
対象商品:
05528932

エンジンスタンド用にキャスターを取り寄せましたが取付用のナットが無く注文しました。出来ればキャスターにナットを同胞して欲しいです。

2019-07-24
用途:
プロトタイプ作成時
対象商品:
05528853

同じサイズで黒色酸化皮膜のモノがあれば使い易いです。

2019-02-27
用途:
模型組立時等
対象商品:
05528853

仕上げもよく、スムーズに作業することができ大変満足しました。

2019-02-25
用途:
週刊ロビ製作時の補強
対象商品:
23442938

ロビ製作時、首と胴体の接続にてM2ビスで固定するのだが、胴体がプラスチックなのでビスだけであると不安があり、そのビスと胴体接続の補強として用いました。しっかり固定出来て安心。

2019-03-31
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
05528941

大径のSSナットで薄型はホームセンターでは手に入らない。数日で来ました。有難いことです。ただ3個セットではなく4とか6、8セットにしてほしい。気持ち減点しました。

2018-09-03
用途:
バイクパーツの固定
対象商品:
05528887

リピーターです。
今までお世話になっていた、安いステンレスネジ屋が倒産してしまった為こちらの商品を使用してますが、品質も価格も同等で大変満足してます。