(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)のレビュー

平均満足度 4.27 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂
大阪魂
844 / 税込 928
パック単位の小口販売です。
76件中 61~76件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-11-04
用途:
アングル材の取り付けに使用
対象商品:
05516113

問題無しです

2012-03-20
用途:
部品類の固定など
対象商品:
05516113

ベースの板厚が厚いと、ネジの頭が取れやすい。
板厚だけ注意すれば、使用上問題無し。

1人が参考にしています
2011-11-10
用途:
エンビパイプの補強など。
対象商品:
05516165

できれば、6mmが良く、値段も高い気がしますが、先端が、細いのと比べ、非常に使い易く、ステンで、使い回しができるので、重宝しています。急な、どしゃ降りでも、スムーズに作業ができます。

2013-10-03
用途:
鉄柱にネジうち
対象商品:
05516113

今回のは切れ味が今一だった気がする。
結局下穴をあけた方が作業性がよかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2013-09-06
用途:
試作品用
対象商品:
05516077

規格に適合し、満足であった。

株式会社アイデックスコーポレーション 様2014-12-05
用途:
同材加工
対象商品:
05516095

ヘッドも潰れにくく、とても使い勝手が良いがヘッド形状が厚すぎるので、
見た目が悪い。

2013-06-18
用途:
材木をコンテナへ固定
対象商品:
05516174

小ロット、低価格で使用感は問題なし。
次回も購入予定。

2011-05-30
用途:
インシュロックベースの取付
対象商品:
05516086

ドリルで下穴をあける以上の能力で穴開けビス止めができるので大変重宝しています。

2014-02-03
用途:
外壁の補修
対象商品:
05516086

素材は耐蝕性の劣る SUS410 マルテンサイト系ステンレスです。本来は SUS304 オーステナイト系が必要でしたが、商品がありませんでしたので間に合わせでこちらを注文しました。

2人が参考にしています
2014-03-18
用途:
器具等の取付
対象商品:
05516113

1.5mm板へのねじ込みで軽い負荷のうちにほぼ必ず折れてしまう。
折れたネジを取り除くのに苦労したので2度と買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2013-08-12
用途:
汚濁防止カバーの取り付け
対象商品:
05516122

品質は特段良くも悪くもない。価格はホームセンターより高い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-01-08
用途:
鋼材への薄板取り付け
対象商品:
05516113

ネジの頭が取れやすい。
頭どころか途中で本体も折れるので、以後は他社製品を使用している。
その他社製品はビスではなく、ビットの先端が欠ける。
それが普通じゃなかろうか?
一日500本以上打ち込むので、粗悪品は作業効率が悪く、節約した材料費の20倍以上の人件費が掛かる。
ネジの頭が取れたら、違う箇所に打ち直せる状況なら良いが、無理なら専用工具で抜き取る手間まで生じる。
経費節約は総合的に評価しないと正しい判断は出来ない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けしております。ご購入のサイズ、入数(パックや小箱やあり、仕入先が異なります)、お届け時期(ロットの特定のため)を教えて頂けませんでしょうか。
お差し支えなければ、お問い合わせ窓口まで、詳細をお申しつけ頂きますようお願いします。

2012-06-15
用途:
軽鋼鈑へのビス止め
対象商品:
05516113

普通に使える。

2011-09-28
用途:
鋼板へのビス止め

相手側の材質によりましては、
予め下穴を開けて頂くことが必要な場合もございます。
とは販売するMonotaRoの回答だが、近所のDIY店で売っている商品なら、ユニクロ製でも下穴なしで問題なく使える。コーディングに対する耐久性に配慮したり、SUS材の使用が指定された現場でステンレスにした場合にコスト高となるので大阪魂を買ってみたが、タッピングするドリル部は問題いにせよ、ネジの山が弱すぎる。本当にステンレス製?まぁステンレスというマテリアルにも一般的な304以外にもピンからキリまでありますから、どんな種類のステンレスを用いているのか分かりませんが、プロ用の材料としては通用しません。もしも・・・販売した製品に対する責任感と、より良い製品を販売したいという向上心。販売した製品の問題点に対する探究心がおありでしたら、ねじ山つぶれて全く役に立たない該当品を郵送にてお送りしますので査収下さい。(0.5ミリ鋼板を1.2ミリの鋼管にテクス留め、工具は150Nのインパクト)

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。
メーカーにて、出荷前に熱処理後の表面・心部の硬度、ねじれトルクの試験を行って、基準を満たしたものを、出荷しておりますが、
ねじ山が潰れた、とのことで申し訳ございません。
お手元の商品を、お預かりして、お調べ致しますので、
お手数ではございますが、お問い合わせ窓口まで、お申し付け頂きますようお願いします。

2011-07-12
用途:
厨房内作業が多くステンレス仕様が大半でビスもやはりステンレスです
対象商品:
05516077

希望通りの寸法がありますので助かっています。

2009-04-30
用途:
薄板の取り付け
対象商品:
05516104

48.6ミリ足場用鋼管パイプを流用した園芸用パイプハウスを製作しているが、妻面にウインドエースというビニール固定用の薄板をタッピングビスで固定するのだが、薄板は抜けるが足場パイプの部分でネジの山が潰れ無くなりタッピングしなくなってしまい全く役に立たない。ステンレス製とは思えない強度であり「安物買いは損をする」を実感した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

相手側の材質によりましては、
予め下穴を開けて頂くことが必要な場合もございます。
ご満足頂けず、申し訳ございませんでした。